{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Como ajusto a função de sobrecorrente de fase no Sepam Série 20

Questão:
Como configuro a proteção de sobrecorrente de fase no Sepam Série 20

Linha de Produto:
Relés de proteção Sepam Série 20 - para aplicações usuais

Ambiente:
Alimentadores, Motores, Proteção de sobrecorrente

Causa:
Para apoio aos usuários com dificuldade de ajuste da função de sobrecorrente no Sepam 20, este artigo contém passo a passo com um exemplo de ajuste, a ser alterado para a situação específica da instalação a que se destina o relé de proteção

Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal e da instalação. Complemente esta orientação com a dos manuais do SEPAM e os procedimentos adotados para operação da instalação. Consulte : https://www.se.com/br/pt/product-range/933-rel%C3%A9s-de-prote%C3%A7%C3%A3o-sepam-s%C3%A9rie-20#documents

1. Introdução
As funções de sobrecorrente de fase protegem equipamentos contra sobrecarga e curto – circuitos. A proteção para sobrecargas é feita pela curva de tempo inverso também chamada de função ANSI 51. Para a proteção para curtos – circuitos é utilizada a função tempo definido  designada como função ANSI 50.

2. Objetivo
Promover um roteiro de ajuste das funções de sobrecorrente de fase para a linha de relés de proteção Sepam© série 20.

3.Metodologia
Com o roteiro passo a passo e o uso do programa de parametrização SFT 2841 ajustar a função de proteção 50 e 51.

4.Estudo de Caso
Um determinado equipamento possui um relé de proteção Sepam© S20 e deve ser parametrizado o ajuste:
Transformador de corrente: 100 – 5 A
Função 51
Is = 78 A
Curva = SIT ( Normal Inversa)
Dial de tempo = 0,40

Função 50
Is = 1500 A
Curva = DT (Tempo Definido)
Atraso = 50 ms


Sequência:
Abri o programa SFT 2841 (Ele pode ser obtido diretamente ) https://www.se.com/br/pt/download/document/Setup_Software_SFT2841/
Novo arquivo Sepam Série 20
Sepam 20 - abrindo novo arquivo

Escolha o modelo da Série 20
Sepam 20 - escolhendo o modelo

Tela inicial do programa de configuração:

Sepam 20 - tela inicial de configuração

Ir para a aba “General Characteristics” :

Nessa aba programar:
Frequência da rede – 60 Hz
Grupo de Ajuste – A ( Sepam possui dois grupos de ajustes A & B)
CT rating – Corrente secundária do TC ( 5 A )
Número de TC – Pode ser a opção de 3 sendo um por fase, ou no caso de equipamentos mais antigos 2 TC que são colocados nas fases R e T
Number of CT’s – Ia,Ib,Ic
Rated Currente IN – 100 A Corrente primária do TC
Base Current IB – 100 A
Corrente de Base – Corrente nominal do dispositivo a ser protegido, por exemplo um motor, transformador, cabo. No caso de não saber deixar a mesma corrente do TC (100 A ).
Demais ajuste deixar na configuração padrão.
Após isso teclar no ícone “Apply”
Sepam 20 - configuração 1

Ajuste das funções de proteção:
Clicar no menu “Protections
Ao clicar no menu irá aparecer as funções de proteção disponíveis:
2 funções 50/51
2 funções 50N/51N
1 função 46
1 função 79

Será programada no elemento 50/51-1  a função 51 e no elemento 50/51-2 a função 50.
Como o grupo escolhido foi o “A” ele aparece como ativo na aba.
Antes de começar o ajuste de proteção, o relé Sepam tem duas maneiras de entrar com a temporização nas curvas:
  • TMS
  • 10Is
A maioria dos ajustes vem com o formato TMS, sendo assim clicar em “Option” – “Setting Mode” – “TMS Setting”.


Elemento: 50/51-1
Element Activity – “On”
Tripping Curve –  “Standard Inverse Time - SIT”
Thresold Current –  “78”  – “A”
TMS fator – “0,40” Dial de tempo
Timer Hold Curve – “Definite Time” {emulador de relé atraso para coordenação com relé eletromecânico}
Timer Hold Delay – “0” por não haver relé eletromecânico no circuito
2nd Harmonic Restriction – Filtro de segunda harmônica que para a função 51 de fase não será utilizada.
2nd harmonic restrain – “No
Icc current –  Pode deixar o valor padrão, pois só funciona se o filtro de segunda harmônica estiver habilitado
Ajuste do Grupo B está desativado.
Após aplicar os ajustes a matriz de proteção deve estar com as saídas ativadas:
O1 à Contato de Trip
O2 à Contato que inibe fechamento se a proteção estive atuada
L1 à Led do frontal do relé que sinaliza função 51 I>
L9 à Led frontal do relé que sinaliza Trip
Fault Recording à Habilita a função para gravar oscilografia
Sepam 20 - configuração 2
Elemento: 50/51-2
Ajustar – “On”
Tripping Curve –  “Definite Time”
Thresold Current –  “1,5”  – “kA”
Delay – “50” – “ms”
Timer Hold Curve – “Definite Time” {emulador de relé atraso para coordenação com relé eletromecânico}
Timer Hold Delay – “0” por não haver relé eletromecânico no circuito
2nd Harmonic Restriction – Filtro de segunda harmônica que para a função 50 de fase visa mitigar a saturação do TC em altas correntes, na falta da informação da corrente de curto-circuito utilizar 40 vezes a corrente do TC
2nd Harmonic Restriction – “Yes”
Icc current –  “4”  kA”
Ajuste do Grupo B está desativado.
Após aplicar os ajustes a matriz de proteção deve estar com as saídas ativadas:
O1 à Contato de Trip
O2 à Contato que inibe fechamento se a proteção estive atuada
L1 à Led do frontal do relé que sinaliza função 51 I>
L9 à Led frontal do relé que sinaliza Trip
Fault Recording à Habilita a função para gravar oscilografia
Sepam 20 - configuração 3

Para apoio adicional consulte este conteúdo : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA401138/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: