Questão:
Onde acho informação da referência, número de série, versão de firmware, país e data de fabricação do meu inversor de frequência ou soft-starter
Linha de Produto:
Todas as linhas de inversores Schneider ATVnnn (p.ex. ATV12, ATV320, ATV310, ATV212, ATV340, ATV610, ATV630, ATV930, ATV312, ATV21, ATV61, ATV71, ATV58, ATV38)
Todas as linhas de soft-starters Schneider ATSnnn (p.ex. ATS01, ATS22, ATS48, ATS480, ATS46)
Consulte a página da Schneider para a oferta atual : https://www.se.com/br/pt/product-category/2900-inversores-de-frequ%C3%AAncia-e-soft-starters
Ambiente:
Inversores e soft-starters avulsos para montagem em parede (wall mounted) ou para instalar dentro de painéis
Causa:
Esclarecer dúvidas a respeito :
- A referência de um produto é o código comercial ou número de catálogo usado para compra e que identifica as principais características do produto na sua folha de dados
- O número de série é para identificar claramente determinado produto diferenciando de outro de mesma referência. Pode ser utilizado pela assistência técnica e para identificação de local de instalação
- A versão de firmware serve para avaliação se há necessidade de atualização do produto para a aplicação ou correção de eventuais falhas
- A data de fabricação pode ser utilizada para avaliar se pode estar no período de garantia na ausência de nota fiscal de compra, se ficou muito tempo em estoque com necessidade de cuidados adicionais para uso inicial (p.ex. restabelecer as propriedades dos capacitores internos no caso do inversor antes de acionar o motor, veja orientação de procedimento a seguir no manual do usuário, instalação ou parametrização do inversor), e para recomendação de manutenção preventiva
Resolução:
Veja onde localizar essas informações no produto :
1) Etiqueta lateral do produto, exemplo :
2) Alguns produtos tem uma etiqueta frontal com QR code onde consta a referência e o número de série, exemplo :
3) Produtos com IHM gráfica conectada tem acesso ao Menu de Identificação, com informação de referência, versão de firmware, número de série e acessórios adicionados se houver.
Exemplo com ATV61 e ATV71 com IHM gráfica VW3A1101 :
4) Se o produto pode ser conectado ao PC usando o SOMOVE, veja aba 'My Device' com informação de referência, versão de firmware, número de série e acessórios se houver :
5) Caso não tenha o produto, mas somente o número de série, pode-se identificar o país de origem, ano e semana de fabricação do produto na sua codificação, exemplo :
Número de série : 4005100HL230698900
- 4005100 - ID do produto (pode ou não estar na etiqueta)
- HL2306 - Codificação do local e data de fabricação
- HL - Planta de fabricação, veja relação de países a seguir
- 23 - Ano, 2023 (09 = 2009, 17 = 2017, etc). Alguns produtos fabricados antes de 2018 podem ter esta codificação de somente um dígito (p.ex. 7 = 2017)
- 06 - Semana
- 98900 - Numeração corrida (pode conter letras para aumentar a possibilidade de quantidades)
País de origem da planta de fabricação :
- 88 = China
- 8B / 08 / HL = Indonésia
- HJ = Estados Unidos
- 2F = França
- 01 / Y1 = Japão
- EL = Áustria
- N2 / JM = Índia
- PE = Alemanha
- 6W = França, em algumas etiquetas de produto pode haver indicação de 'Made in China' , 'Tested and Validated in France'
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat