Pesquisar perguntas frequentes
Como faço seleção do inversor ATV610, seus acessórios e opcionais
Questão:
Qual inversor Altivar 610 é mais adequado para minha aplicação e como seleciono seus acessórios/opcionais
Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 610 - ATV610
Ambiente:
ATV610 com a IHM VW3A1113 fornecida com o produto (ATV610 com final N4)
Causa:
Orientar o usuário na escolha da referência do ATV610, cuidados nessa seleção, e opcionais/adicionais
Resolução:
A) Altivar 610 - para aplicações em bombas, ventiladores, compressores, esteiras etc.
Para aplicações que requeiram uso de resistência de frenagem considere as linhas ATV930 , ATV340 , ATV320 ou ATV340
Dependendo dos recursos requeridos acima do ATV610 pode-se aplicar a linha ATV630
B) Página dedicada à família de inversores Altivar 610 - ATV610 onde se encontram folha de dados, opcionais, acessórios, manuais e outras documentações :
https://www.se.com/br/pt/product-range/62820-easy-altivar-atv610/
C) Escolha o inversor conforme a potência do motor desejada, e o tipo de trabalho da aplicação, confirme se a corrente solicitada pelo motor em regime e sobrecarga são atendidos pelo inversor :
Observações à tabela acima :
1) Tamanho (Frame Size) - dimensões em mm (Largura x Altura x Profundidade)
1 - 145 x 297 x 203 / 2 - 171 x 360 x 233 / 3 - 211 x 495 x 232 / 4 - 226 x 613 x 271 / 5 - 290 x 762 x 323 / 6 - 320 x 853 x 390
2) ND - Normal Duty, trabalho normal, aplicações que não necessitam de sobre conjugado elevado (110% de In durante 60s) na partida ou em regime, como bombas d'água, ventiladores, exaustores
3) HD - Heavy Duty, trabalho pesado, aplicações que requeiram sobrecarga elevada (150% de In durante 60s) para partida ou em operação, como em compressores, esteiras
D) Módulos de comunicação e entrada/saída opcionais : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000264443/
E) Proteção de entrada do inversor : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000264451/
F) Para IHM na porta do painel : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000264440/
G) Documentação do ATV610 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000233425/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat