SA Power Networks: História do cliente: aspectos importantes
O novo sistema ADMS pode registrar 1 milhão de pontos de dados, em comparação com os 80 mil anteriores
Melhor localização de falhas, isolamento e restauração
Maior monitoração da rede
Mais de um milhão de lares contam com a SA Power Networks para o fornecimento de eletricidade em condições climáticas extremas. Veja como o EcoStruxure ADMS fornece os insights necessários para monitorar e gerenciar a vasta rede da SA Power.
Saiba mais sobre o EcoStruxure
Saiba como sua empresa pode obter êxito com o EcoStruxure: inovação em todos os níveis.
O desafio
• Perda frequente de energia devido a interrupções na rede que demoram para serem identificadas, reparadas e substituídas.• Instalações de serviços essenciais, hospitais, universidades, aeroportos, shopping centers e fábricas são todos afetados.
• O tamanho da área da rede e a falta de cobertura do SCADA podem tornar muito demorada a localização de uma falha em áreas rurais.
• O ambiente é hostil, e qualquer falha na linha aérea de transmissão de força pode causar um incêndio florestal, portanto elas devem ser localizadas, desconectadas e isoladas o mais rápido possível.
• Isso representa um risco para a segurança pública, já que uma grande parte da rede depende de condutores aéreos.

A solução Maior confiabilidade e conectividade com o EcoStruxure, permitindo um gerenciamento mais rápido e eficiente da rede Aplicativos, análises e serviços: EcoStruxure ADMS (Advanced Distribution Management System, Sistema de Gestão de Distribuição Avançado) Controle de Borda: Sistemas de automação de alimentador decentralizado Produtos conectados: Painel de distribuição de média tensão RM6, subestação compacta e modular MiCOM e controlador de baia • A Schneider Electric forneceu à SAPN uma solução completa, incluindo nosso sistema líder de mercado EcoStruxure ADMS, painel de distribuição de média tensão e sistemas de automação de alimentadores descentralizados.
Os resultadosA implementação do EcoStruxure ADMS resultou em:
• Melhor localização, isolamento e restauração de falhas
• Maior monitoramento de rede
• Análise de fluxo de carga
• Controle e otimização em tempo real
• Planejamento operacional
• Maior treinamento e isolamento
EcoStruxure™ ADMS (Sistema de Gestão de Distribuição Avançada)
EcoStruxure™ ADMS - uma solução de DMS, SCADA, OMS, e EMS unificados
RM6
Painel de distribuição compacto de média tensão (Unidade de circuito anular de distribuição) até 24 kV
MiCOM
Subestação compacta e modular e controlador de baia

“Conseguir restaurar a energia para a maioria dos clientes em um alimentador em menos de um minuto é algo que nunca foi feito na história da SA Power Network. Sem a Schneider, provavelmente não teríamos progredido tanto e tão rapidamente quanto progredimos.”
Tasnim Abdel-Razaq, Gerente de Controle de Rede, SA Power Networks
Momentos do projeto
Momentos do projeto