1. O que significa EMS?
EMS significa Energy Management System ou sistema de gestão de energia. De acordo com as definições de sistema de gestão de energia, trata-se de um software que permite o monitoramento, controle e otimização de alto nível do uso de energia por organizações em sua infraestrutura de rede e em outras partes das empresas. Estas são ferramentas de monitoramento de rede que visualizam padrões de consumo de energia. O EMS ajuda a identificar áreas ineficientes. Uma vez localizadas estas regiões, é possível aplicar uma vasta gama de métodos de redução de resíduos, no caso das redes de transmissão e subtransmissão.
2. Como um sistema de gestão de energia funciona?
As ferramentas de gerenciamento do EMS operam em várias etapas e incluem monitoramento, análise de dados, visualização, otimização, controle e acompanhamento de desempenho. A parte de monitoramento foca na coleta de dados em tempo real com o uso de sensores de um tipo diferente. Assim que os dados são coletados, o software responsável pelo gerenciamento de energia e serviços analisa as informações para identificar padrões de consumo de energia e localizar os locais ineficientes. A próxima etapa na operação do EMS é uma apresentação dos dados analisados. A apresentação é normalmente feita na forma de painéis ou relatórios, em visualização fácil de usar. Posteriormente, o EMS fornece aos proprietários estratégias e medidas para otimizar o uso da energia, reduzindo ao mesmo tempo o desperdício. A ferramenta de economia de energia também permite o controle e gerenciamento remotos de todos os dispositivos e sistemas. No final do dia, o EMS gera relatórios onde vemos uma variedade de métricas para rastrear a eficácia das medidas aplicadas.
3. Quais são os benefícios do EMS?
O EMS monitora e analisa o uso de energia, melhorando a eficiência energética. Ele permite a identificação de áreas onde ocorrem desperdícios e ineficiência. Além disso, o EMS oferece ferramentas de gerenciamento de rede que permitem às organizações aplicar estratégias de redução do consumo de energia. Ao otimizar o uso da energia, também é possível reduzir custos operacionais e economizar nas contas de energia. Outro benefício de usar o EMS é a sustentabilidade ambiental. Para reduzir a pegada de carbono, organizações precisam acompanhar e gerenciar seu consumo de energia. Isso sem falar dos problemas de desempenho, que podem ser resolvidos usando dados e análises em tempo real. O EMS também é uma ótima opção no que diz respeito à conformidade com as regulamentações.