Os sistemas de energia ininterrupta (nobreaks) oferecem proteção de energia garantida para equipamentos eletrônicos conectados. Quando o fornecimento elétrico é interrompido, ou quando ele oscila fora de níveis seguros, o nobreak começa a fornecer, instantaneamente, energia reserva limpa através de baterias e proteção contra picos de tensão a equipamentos sensíveis conectados.
A APC, principal marca da Schneider Electric, oferece diversos nobreaks para computadores e periféricos, redes e servidores, e data centers e infraestruturas.
Por que você precisa de um nobreak em sua casa ou em seu escritório?
Usuários domésticos: Os dispositivos eletrônicos que você usa diariamente para comunicações, segurança e entretenimento poderiam sofrer danos ou falhas por causa de interrupções de energia inesperadas, oscilações de tensão e outras perturbações elétricas. Os nobreaks oferecem autonomia de baterias e proteção para dispositivos eletrônicos, incluindo:
- equipamentos sem fio para integração em rede (roteadores, modems)
- computadores
- TVs
- sistemas de segurança
- consoles de videogames
- dispositivos móveis
Empresa: Períodos ociosos causados por interrupções de energia são frustrantes para qualquer um, mas podem ser devastadores para uma empresa ou organização. A cada ano, bilhões de dólares são perdidos por causa de períodos sem operação derivados de distorções elétricas que poderiam ter sido evitadas utilizando nobreaks. Números das empresas incluídas no ranking Fortune 1000:
- Custo anual de períodos ociosos não planejados, entre 1,25 e 2,5 bilhões de dólares.
- Custo médio por hora de falhas de infraestrutura, 100.000 dólares
- Custo médio por hora de falhas de aplicações críticas, entre 500.000 e 1.000.000 de dólares
É possível que empresas pequenas e médias enfrentem o maior risco por causa de sua limitada capacidade para gerar rendas durante os períodos sem operação.
Os equipamentos eletrônicos têm valores nominais máximos de potência em watts e em VA (volts-amperes). Os equipamentos conectados não devem superar nenhum desses valores. Os watts medem a energia real consumida pelos equipamentos, enquanto os volts-amperes são o produto da tensão aplicada aos equipamentos multiplicada pela energia consumida.
Quando se fala em computadores e nobreaks, os valores em watts e VA podem ser muito diferentes; o valor em VA será sempre igual ou maior que o valor em watts. A relação entre watts e VA é chamada de “fator de potência” e é expressa como número com ou sem decimais (por exemplo, 0,8) ou como porcentagem (por exemplo, 80%). O fator de potência é o mais importante ao dimensionar um nobreak para suas necessidades específicas. Geralmente, o nobreak deveria ter uma capacidade de saída em watts 20-25% superior ao consumo total dos equipamentos conectados.
Isso depende do que você quiser fazer com seu nobreak. O tempo de autonomia se relaciona com a quantidade de tempo durante o qual o nobreak poderá fornecer energia aos equipamentos conectados caso ocorra uma falha no fornecimento. Quantos mais equipamentos estejam conectados ao nobreak, menor autonomia ele terá; por isso, é importante garantir que o nobreak só forneça energia reserva aos equipamentos críticos.
Quais as características críticas que devem ser compreendidas na hora de escolher um nobreak?
Muitos problemas no fornecimento são originados na rede de fornecimento elétrico comercial que, com seus milhares de quilômetros de linhas de transmissão, pode sofrer danificações causadas por variações climáticas como furacões, tempestades com raios, neve, gelo e inundações, bem como falhas de equipamentos e acidentes de trânsito.
Mais detalhes sobre as diferentes distorções elétricas no nosso White Paper «Sete tipos de problemas no fornecimento elétrico»
Precisa de ajuda?
Comece aqui!
Encontre respostas agora. Procure uma solução por conta própria ou entre em contato com um de nossos especialistas.
Falar com a equipe de suporte
Entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para obter mais informações, suporte técnico, assistência a reclamações e muito mais.
Onde comprar?
Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais próximo de suas instalações.
Pesquisar perguntas frequentes
Obtenha as respostas de que você precisa acessando as perguntas frequentes relacionadas ao assunto.
Falar com a equipe de vendas
Inicie sua consulta de vendas on-line que, em breve, um especialista entrará em contato com você.