Die Feller AG, führende Schweizer Technologiepartnerin für die Elektroinstallationsbranche, und Mutterkonzern Schneider Electric geben gemeinsam die Ablösung der Prisma XS-Reihe SZS und SZSF durch die optimierte PrismaSeT XL-Serie ABWRS bekannt. Diese wartet mit einer Vielzahl zusätzlicher Funktionen auf. Dazu gehören auch neue Zubehörteile wie Dichtungen, Abdeckungen, Flansche für metrische Kabelverschraubungen und Befestigungskomponenten, die eine noch effizientere Montage gewährleisten.
Die neuen PrismaSeT XL-Gehäuse entsprechen der Schutzart IP44 beziehungsweise IP54 (mit einem Nachrüstsatz) und verfügen über Schutzklasse II. Sie sind in verschiedenen Grössen – vom 1-feldrigen bis zum 12-reihigen Schrank – erhältlich und können sowohl in Ein- und Mehrfamilienhäusern als auch im Zweckbau zum Einsatz kommen. Für die Wand- oder Standmontage geeignet, verfügen sie über 50 beziehungsweise 54 Einführungsmöglichkeiten für Kabel an der Ober- und Unterseite. Weitere zehn befinden sich an der Rückwand. Eine flexible Membrandichtung, welche einfach zu durchstechen ist, sichert die Leitungseinführung ab und reduziert zusätzlich die Verletzungsgefahr.
Die Konfiguration der Verteiler PrismaSeT XL ist mithilfe des Planungswerkzeugs DispoSuite unkompliziert möglich, welches den Installateur effektiv bei der Planung und Bestückung seines Systems unterstützt. Da das Gehäuse fertig aufgebaut geliefert wird und vor Ort lediglich mit den Modulbaugruppen oder Komplettfeldern bestückt werden muss, ist auch eine einfache und schnelle Installation und Inbetriebnahme gewährleistet.
Vielfältiges Zubehör unterstützt bei der Montage
Eingebaute Sammelschienen- beziehungsweise Kabeldurchbrüche an den Gehäuseseiten erleichtern die Verbindung mehrerer Zählergehäuse. Optional erhältliche Dichtungen verschliessen die Durchbrüche zuverlässig und sorgen für den Erhalt des IP-Schutzes. Zweiteilige Abdeckungshalter sowie eine Klemmenaufnahme mit Klicksystem ermöglichen eine zeitsparende Montage von Frontplatten ohne Schrauben. Zählertragplatten können übereinander und ohne Zwischenraum im Gehäuse montiert werden.
Die einteiligen Frontabdeckungen bieten mehr Raum für die Verkabelung im unteren Bereich des Gehäuses. Neue Leitungswege für die Kabelführung in der Innenverkleidung sowie Clips zum Fixieren erleichtern zudem die Verlegung im Gehäuse.
Weitere Informationen zu den neuen PrismaSeT XL-Zählergehäusen finden Sie hier bei Feller sowie hier bei Schneider Electric.