Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Eine neue Art der Blindleistungskompensation

Der PowerLogic AccuSine EVC+ von Schneider Electric regelt stufenlos sowie dynamisch und korrigiert auch Oberschwingungen

Mit dem PowerLogic AccuSine EVC+ bietet Tech-Konzern Schneider Electric einen stufenlosen Blindleistungskompensator für 208 - 480V Wechselspannung. Das neue Gerät ist dank moderner Leistungselektronik (IGBT-Technologie) auch auf schnell wechselnde Lasten und nichtlineare Verbraucher vorbereitet, die herkömmliche kondensatorbasierte BLK-Installationen überfordern. Es schützt außerdem die teils hochsensible Hardware der Industrie 4.0 vor Beschädigungen oder Ausfällen, die durch schädliche Oberschwingungen entstehen. Dadurch unterstützt PowerLogic AccuSine EVC+ Unternehmen bei der Erfüllung der Vorschriften der Energieversorgungsunternehmen bezüglich Blindenergie sowie bei der Einhaltung von Grenzwerten bezüglich der Netzqualität. 

Durch eine zielgenaue, stufenlose Korrektur innerhalb eines 1/4 Zyklus kann ein stabiler, zuverlässiger und präziser Leistungsfaktor selbst unter den schwierigsten dynamischen Lastbedingungen erreicht werden. Möglich sind 75/100 kVAR mit einer Genauigkeit von 1 kVAR, induktiv (nacheilend) und kapazitiv (voreilend). Das Gerät ist außerdem in der Lage, Oberschwingungsströme zu reduzieren, die in gewerblichen und industriellen Anwendungen häufig auftreten (5., 7., 11. und 13. harmonische Oberschwingung). Da der Kompensator auch die Energieeffizienz der ganzen Anlage verbessert, wirkt sich sein Einsatz positiv auf die Nachhaltigkeit eines Unternehmens aus.

Robust und unkompliziert

Neben den klassischen Einsatzgebieten in Rechenzentren, der Prozess- und Automobilindustrie ist der PowerLogic AccuSine EVC+ auch für den Einsatz in der Verkehrs- oder Energieinfrastruktur geeignet. Als Chassis für OEM-Schränke (Original Equipment Manufacturers) oder für die Wandmontage erhältlich, ist das Gerät bei Umgebungstemperaturen bis 50°C uneingeschränkt betriebsbereit. Bis zu zehn Module können dabei parallel eingesetzt werden. Dank des AccuSine Parallelisierungsalgorithmus kann ein gesamtes System von einem beliebigen Gerät aus konfiguriert werden.

Ein Inbetriebnahme-Assistent sowie eine USB-Schnittstelle für Updates und Diagnosedownloads erleichtern Inbetriebnahme und Wartung. Zudem lässt sich das Gerät unkompliziert in den EcoStruxure Power Monitoring Expert – Schneider Electric’s Software zur Überwachung der Energie und Stromverteilung – einbinden. Dort werden alle Informationen zentralisiert und lassen sich so leicht überwachen. Über einen QR-Code am Objekt haben Techniker direkt Zugriff auf nötige Dokumente.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.