Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

GET NORD 2024: Schneider Electric präsentiert Portfolio für die Energiewende im Gebäudesektor

Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Energieeffizienz im Fokus

Vom 21. bis 23. November 2024 präsentiert Tech-Konzern Schneider Electric auf der GET NORD in Hamburg sein umfassendes Lösungsportfolio für den Wohn- und Gewerbebau. Im Fokus stehen Produkte, die einen Beitrag zur Energiewende leisten und nachhaltige Lebensweisen fördern. Ein Messehighlight ist Schneider Home, eine ganzheitliche Lösung zur effizienten Nutzung selbst erzeugter Energie im Eigenheim. Das Home Energy Management System (HEMS) umfasst neben einem Wechselrichter, einer Wallbox und einem Batteriespeicher auch das intelligente HEMSlogic Gateway. Dieses verbindet stromerzeugende Anlagen mit den steuerbaren Verbrauchseinrichtungen eines Wohngebäudes und trägt durch eine intelligente Steuerung zur Optimierung des Eigenverbrauchs sowie zur Steigerung der Energieautarkie bei. Das Gerät ist interoperabel, so dass neben den unternehmenseigenen Wallboxen, Wechselrichtern und Batteriespeichern auch verschiedene Drittanbieterkomponenten in die HEMS-Lösung integriert werden können. Zudem ermöglicht das flexible und skalierbare Systemdesign die Einbindung bestehender Anlagen. Ein weiterer Vorteil: Das neue Home Energy Management System erfüllt die Anforderungen „Steuerbarer Verbraucher“ nach §14a EnWG, wodurch Nutzer von einer Reduzierung des Netzentgeltes profitieren.

Alles aus einer Hand

Mit Wiser Home zeigt der Tech-Konzern zudem eine modulare Smart Home Lösung zur intelligenten Steuerung von Heizung, Energie und Licht, die sich ideal zur Nachrüstung eignet und mit einem modernen Energiemonitoring zur Verbrauchs- und Kostenoptimierung beiträgt. Ebenso erhalten Besucherinnen und Besucher einen Einblick in das KNX-Produktportfolio sowie in Softwarelösungen für Elektroinstallateure und Planer. Darüber hinaus informiert das in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit rund 6.000 Mitarbeitenden vertretene Unternehmen auf seinem CO2-neutralen Messestand 228 in Halle B7 über Innovationen rund um den ABN-Zählerplatz, SF6-freie Schaltanlagen, eine sichere und unterbrechungsfreie Stromversorgung sowie über das weltweit erste nachhaltige Schalter- und Steckdosenprogramm von Merten, das anteilig aus recycelten Fischernetzen besteht, die an Stränden, Küsten und auch direkt bei Fischern eingesammelt werden.

Fachforen bieten praxisnahes Expertenwissen

Ein weiterer zentraler Bestandteil der diesjährigen GET NORD sind die Fachforen, die wertvolles Expertenwissen vermitteln. Bei Energy@GET Nord in Halle B2 stehen beispielsweise Vorträge rund um die Themen Energiewende, Sektorenkopplung und Digitalisierung im Fokus. Kathrin Aehling, Vice President Channel & Marketing DACH beleuchtet in ihrem Vortrag #WomaninTech (Donnerstag, 21.11.2024 11:45 Uhr – 12:15 Uhr in Halle B2.EG), wie die Technologiebranche für weibliche Nachwuchskräfte attraktiver gestaltet werden kann. Johanna Schwöbel, System Architect Digital Power bei Schneider Electric spricht über Sektorenkopplung in Mischgebäuden (Donnerstag, 21.11.2024, 13:05 Uhr – 13:35 Uhr in Halle B2.EG) und zeigt Lösungen auf, mit denen Wärme, Energie und Mobilität nachhaltig verknüpft werden können. Im Rahmen des ELEKTRO Forum @GET NORD in Halle B hält Frau Schwöbel außerdem einen Vortrag zum Thema Mieterstrom und gemeinschaftliche Gebäudestromversorgung (Donnerstag, 21.11.2024 15:00 Uhr – 15:45 Uhr in Halle B2.EG)

Weitere Informationen zur GET NORD finden Sie hier. Ein kostenloses Messeticket erhalten Sie hier.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.