Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Light + Building 2024: Schneider Electric präsentiert neues Home Energy Management System

Im Fokus stehen Produkte und Lösungen, die für Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Effizienzsteigerung im Wohn- und Zweckbau stehen.

Unter dem Motto „Planen. Bauen. Betreiben. Alles aus einer Hand“ zeigt Tech-Konzern Schneider Electric auf der diesjährigen Light + Building sein breites Lösungsportfolio für den Wohn- und Zweckbau. Ein besonderes Highlight bildet das intelligente HEMSlogic Gateway, welches ein automatisiertes Energie- und Lastmanagement ermöglicht und somit zur Eigenverbrauchsoptimierung sowie zur Steigerung der Energieautarkie in Wohnhäusern beiträgt. Durch die Interoperabilität des Gateways ist es möglich, neben eigenen Wallboxen von Schneider Electric auch zahlreiche Drittanbieterkomponenten wie Wallboxen, Wechselrichter mit Batterien oder Wärmepumpen in die Home Energy Management Lösung zu integrieren. Darüber hinaus entspricht die neue Lösung den Vorgaben des §14a EnWG, was eine Reduzierung des Netznutzungsentgelts ermöglicht.

Des Weiteren zeigt das in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit rund 6.400 Mitarbeitenden vertretene Unternehmen Lösungen für das Energiemonitoring, digitalisierte Sicherheitskomponenten für den Gebäudeschutz sowie nach kreislaufwirtschaftlichen Gesichtspunkten entwickelte Schalter und Steckdosen.

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft an erster Stelle

Die Verwendung recycelter Materialien ist ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Schneider Electric. So zeigt der Tech-Konzern auf seinem vollständig CO2-neutralen Messestand etwa die Schalter und Steckdosen der Merten M-Pure Ocean Plastic Serie. Deren zehn Hauptprodukte bestehen anteilig aus recycelten Fischernetzen, alle weiteren Produkte der Serie sind ebenfalls aus recyceltem Material gefertigt. Auch die Resi9 Leitungsschutzschalter 1- und 3-polig (6-25 A) sind aus mindestens 56 Prozent recyceltem Kunststoff hergestellt.

Neuheiten bei Wiser und KNX

Um die Energieeffizienz in den eigenen vier Wänden zu erhöhen, ist ein Überblick über Verbräuche und Ineffizienzen unabdingbar. Daher hat Schneider Electric das Energiemonitoring direkt in seine Smart Home-Lösung Wiser Home integriert. Damit ist es möglich, vom Schaltschrank bis zur Steckdose sämtliche Verbräuche granular zu überwachen. Das breite Wiser-Produktportfolio, unter anderem die neuen Connected Raumtemperaturregler System Design und System M, wird ebenfalls auf der Messe zu sehen sein.

Eine besondere Neuheit im KNX-Portfolio ist das SpaceLogic KNX Hybridmodul, mit dem sich kabelgebundene KNX-Installationen und funkbasierte Wiser-Komponenten verbinden lassen. Wie Schneider Electric bereits ankündigte, soll die komplette KNX–Produktpalette künftig um den KNX Secure-Standard erweitert werden. Hierbei handelt es sich um einen Verschlüsselungsstandard nach ISO18033, der sich in KNX IP Secure, also der Verschlüsselung des IP-Protokolls, und KNX Data Secure, der Verschlüsselung des Busprotokolls, aufteilen lässt.

Sicherheit im Fokus

Das Thema Sicherheit ist auch über den KNX-Bereich hinweg von großer Relevanz. So werden zum Beispiel neue Kombi- und Überspannungsableiter für einen zuverlässigen Blitz- und Überspannungsschutz gezeigt. Besucher haben außerdem die Möglichkeit, sich einen Eindruck über die umfassenden Schutzeinrichtungen der Acti9 AFDD-Reihe zu verschaffen. Weitere Highlights sind die SIGMA care-Rufanlagen für Behinderten-WCs, die sämtlichen Vorgaben für Notrufanlagen in öffentlichen und privaten Gebäuden gerecht wird, sowie die Ritto-Türkommunikationslösung. Darüber hinaus wird der neue Argus Bewegungsmelder präsentiert, welcher dank Quick Home Connect auch per Funkverbindung angesteuert werden kann.

Schneider Electric beschleunigt im Sinne der Nachhaltigkeit und Effizienz die digitale Transformation – für eine intelligente und grüne Zukunft. Erfahren Sie mehr über vernetzte und nachhaltige Produkte und besuchen Sie die Experten für Energiemanagement und Automatisierung am prämierten CO2-neutralen Messestand am Stand D56 in Halle 11.1. Sichern Sie sich hier Ihr kostenloses Messeticket.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.