Als führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Technologie ist es die Aufgabe von Schneider Electric, Maschinenbauern, Systenintegratoren und industriellen Anwendern als zuverlässiger Partner bei der Implementierung von Maschinen der nächsten Generation zur Seite zu stehen. Diese Maschinen müssen effizient, offen, nachhaltig und datengesteuert sein, um den Herausforderungen der intelligenten Fertigung und Industrie 4.0 zu genügen.
Dynamische Betriebsbedingungen und die Komplexität der Integration, hohe Leistungsanforderungen und Herausforderungen an die Arbeitskräfte, verbunden mit kürzeren Markteinführungszeiten und Anforderungen an die Nachhaltigkeit, erfordern die Nutzung leistungsfähiger Motion-Control-Systeme auf Grundlage neuster Technologien.
Seit mehr als 25 Jahren setzt PacDrive Motion Control Maßstäbe auf dem Markt und steuert weltweit über 100.000 Maschinen. Aufbauend auf dieser Erfahrung präsentiert Schneider Electric mit der innovativen Modicon M660 eine neue, leistungsfähigere Generation für Motion Control mit erweitertem Funktionsumfang.
Der hochmoderne, fortschrittliche Industrial PC (IPC) Motion Controller kombiniert präzise Positionier- und Sicherheitsfunktionen und Edge-Computing-Funktionalitäten in einem einzigen Gerät. Dieser Ansatz ermöglicht die nahtlose Integration von Steuerung, Datenverarbeitung und Kommunikation in allen Anwendungen, bei denen Echtzeitsteuerung, geringe Latenzzeiten und sofortige Entscheidungsfindung erforderlich sind.
Die nutzerfreundliche Programmierung über eine einzige, skalierbare Automatisierungsumgebung vereinfacht die Integration fortschrittlicher datengesteuerter Funktionalitäten (künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, digitaler Zwilling) und ist gleichzeitig mit dem aktuellen Motion-Portfolio kompatibel. Diese Umgebung erweitert EcoStruxure Automation Expert für Kunden, die ihr vorhandenes Know-how für hochleistungsfähige Motion-Anwendungen nutzen möchten, während sie von den softwaredefinierten Vorteilen von EcoStruxure Automation Expert profitieren. Darüber hinaus werden Arbeitsabläufe effizienter gestaltet, indem ein nahtloser Datenaustausch zwischen Anwendungen ermöglicht wird, ohne dass neue Bibliotheken oder umfangreiche Konfigurationsänderungen erforderlich sind. Durch das modulare Design in Bezug auf Engineering, Betriebssystem und Hardware bringt die Modicon M660 Motion-Control-Systeme auf ein neues Niveau.
Schneider Electric’s Modicon M660 integrierte Motion-Control-Lösung ist bereit für die Zukunft und bietet weitere Vorteile!
Entwickelt für datengesteuerte Abläufe und nahtlose Integration. Die Modicon M660 zeichnet sich durch leistungsstarke Verarbeitungs- und Analysefunktionen aus, mit denen Motion Algorithmen effizient ausgeführt, Daten analysiert und Entscheidungen in Echtzeit direkt auf der Steuerungsebene getroffen werden können. Sie nutzt den digitalen Zwilling und KI-Technologien, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die Leistung der Anlagen zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Darüber hinaus unterstützt der Controller Sercos-Feldbusse für anspruchsvolle Motion-Anwendungen und ist bereit für TSN-Ethernet-Kommunikation, was die Anpassungsfähigkeit an sich entwickelnde Industriestandards und den sicheren Datenaustausch zwischen Geräten und Systemen gewährleistet.
Mit unübertroffener Flexibilität und Leistung einen Schritt voraus. Ausgestattet mit dem neuesten Intel-Multicore-Prozessor der 13. Generation und einem 64-Bit-Laufzeitsystem bietet die Modicon M660 unvergleichliche Verarbeitungsleistung, fortschrittliche Algorithmen und anpassungsfähige Hard- und Software. Mit der umfassenden Unterstützung mehrerer Betriebssysteme, einer breiten Palette von Protokollen und Schnittstellen, skalierbarem Speicher und Multi-User-Fähigkeit bietet die Modicon M660 Hardware- und Softwaremodularität, von der Entwicklung bis zur Ausführung.
Sicherheit und Cybersecurity. Mit der Integration moderner Cybersecurity-Features sorgt Schneider Electric dafür, dass Maschinen und Prozesse von Anwendern bestmöglich geschützt sind. Die Modicon M660 verfügt über ein integriertes TPM und Cybersecurity, erfüllt die Anforderungen der IEC 62443-4-1/2 und ist bereit für den Cyber Resilience Act (CRA). Funktionale Sicherheit über Sercos gemäß ISO 13849 und IEC 62061 werden im nächsten Schritt folgen.
Das integrierte Modicon Motion-Control-System trägt zu Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Resilienz bei, indem es fortschrittliche Algorithmen zur Minimierung des Energieverbrauchs einsetzt und dadurch mit passiver Kühlung auskommt. Weiterhin erlaubt dies eine vorbeugende Wartung, um Zuverlässigkeit, Effizienz und Ressourcennutzung von Anlagen zu optimieren.
In Kombination mit der skalierbaren Automatisierungsumgebung und der Modicon M660 als Herzstück für das integrierte Motion-Control-System ist Schneider Electric in der Lage, umfassende Vorteile für den gesamten industriellen Lebenszyklus von Anlagen zu bieten. Dies umfasst Entwicklung, Wartung und Dienstleistungen über eine einheitliche, IoT-fähige Plattform, die das gesamte Motion-Control-System abdeckt und Robotik, Automatisierungssteuerung und digitale Dienstleistungen einschließt.