Schneider Electric bietet mit dem EcoStruxure Transformer Expert ab sofort ein neues Serviceangebot für Öltransformatoren an. Die innovative Überwachungslösung kombiniert Experten-Unterstützung mit IoT-Überwachung und Online-Zustandsanalysen, um die Lebensdauer von Transformatoren zu verlängern. Zum Einsatz kommt die neue Lösung bereits im Kernforschungszentrum CERN in der Schweiz.
IoT-gestütztes Monitoring verringert Ausfallrisiken
Die Bedeutung von Transformatoren für Stromversorgung und Energienetze kann nicht genug betont werden. Als essentielle Komponenten sind sie maßgeblich für die Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie verantwortlich. Ein Ausfall oder Störungen führen für Unternehmen nahezu immer zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden. Aber auch der Austausch eines defekten Transformators kann sehr kosten- und zeitintensiv sein. Um Verfügbarkeit und Lebensdauer von Transformatoren zu erhöhen, hat Schneider Electric daher eine neue Lösung entwickelt. Der EcoStruxure Transformer Expert gibt Verantwortlichen auf Basis von Echtzeitdaten Aufschluss über den Zustand ihrer Transformatoren. Dadurch können mögliche Probleme oft schon erkannt werden, bevor sie überhaupt zu einer Störung führen. So können Unternehmen Wartung und Austausch effizienter planen, Ausfallzeiten reduzieren, die Lebensdauer von Transformatoren verlängern und diese zudem sicherer machen.
Sicherheit und Effizienz: Frühzeitige Problemerkennung mit EcoStruxure Transformer Expert
Der EcoStruxure Transformer Expert ist ein umfassendes, kostengünstiges und einfach zu implementierendes Überwachungssystem für Öltransformatoren. Zu seinen Funktionen gehören:
- Vorhersageanalyse: EcoStruxure Transformer Expert nutzt Echtzeit-Überwachungsdaten, um Probleme zu prognostizieren, ehe sie auftreten. So können Unternehmen ihre Wartung effizienter planen und Ausfallzeiten reduzieren. Möglich wird dies durch den Einsatz moderner Fernüberwachung und automatisierter Online-Analysen, die den Zustand eines Transformators detailliert verfolgen. Dabei werden Daten wie Temperatur, Vibrationen, Feuchtigkeit in Öl und Teilentladungen gemessen und mit Grenzwerten verglichen, um zu sehen, ob sie innerhalb oder außerhalb der Betriebsgrenzen liegen und ob sich daraus ein Trend ableiten lässt.
- Zuverlässigkeit: EcoStruxure Transformer Expert zeigt Unternehmen den technischen Zustand ihrer Transformatoren. Darauf aufbauend können Unternehmen Risiken und die verbleibende Lebenszeit des Transformators nach gängigen Standards bewerten. Dies erhöht deren Zuverlässigkeit, minimiert Ausfallrisiken und optimiert das Wartungsmanagement.
- Betriebssicherheit: Frühe Problemerkennung macht den Betrieb von Transformatoren sicherer und es kann eingegriffen werden, ehe es zu einem Ausfall kommt.
- Datenbasierte Entscheidungsfindung: Echtzeitdaten ermöglichen fundierte Entscheidungen über Wartung und Austauschzyklen.
- Wirtschaftliche Vorteile: Langlebige Anlagen senken die Betriebskosten von Unternehmen. Ersatzinvestitionen werden seltener, Wartungskosten und Ausfallzeiten sinken.
Mit dieser wegweisenden Lösung können Kunden unabhängig vom Hersteller ihre Transformatoren präzise überwachen und deren Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit optimieren. Der Service bietet fortschrittliche Analysen, benutzerfreundliche Dashboards und Alarmfunktionen, um Ausfallzeiten zu reduzieren, Instandhaltungskosten zu senken und die Betriebseffizienz zu steigern.
Beispiel Kernforschungszentrum CERN
Von den Vorteilen der IoT-basierten Überwachung profitiert schon jetzt eine der weltweit größten wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, das europäische Kernforschungszentrum CERN. Es verbraucht jährlich 1,3 Terawattstunden Strom, und Transformatoren spielen eine wesentliche Rolle für die Zuverlässigkeit der gesamten Energieversorgung. Um die Restlebensdauer ihrer Bestandstransformatoren zu bestimmen, ihren Austausch zu planen und die nötigen Upgrades zu priorisieren, setzt die Forschungseinrichtung auf EcoStruxure Transformer Expert.
“Das CERN ist nicht nur ein Ort der Wissenschaft, sondern auch ein Ort der Innovation. Wir freuen uns, dass wir mit EcoStruxure Transformer Expert Teil dieser Innovation sein können. Unsere Lösung unterstützt die Wartungsteams vor Ort dabei, die dortigen Transformatoren optimal zu nutzen und zu warten. Damit bietet die Lösung einen echten Mehrwert für das CERN und die gesamte Kernforschungsgemeinschaft.” Giuseppe Cappai, High Voltage Maintenance Manager bei CERN
“Mit EcoStruxure Transformer Expert können Unternehmen nicht nur ihre Transformatoren effizienter nutzen und warten, sondern auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. Denn ein optimales Lebenzyklusmanagement von Anlagen und Maschinen reduziert Abfallmengen und CO2-Emisionen. So ensteht eine Win-Win-Situation für Betreiber, Wartungsspezialisten und die Umwelt.” Martin Haas, Offer Mangaer Power Services DACH bei Schneider Electric
Passgenaue Lösungen zur Überwachung von Transformatoren für jeden Bedarf
Neben dem SaaS-Modell (Software as a Service) bietet Schneider Electric zwei weitere Optionen zur Nutzung des EcoStruxure Transformer Expert für die Überwachung von Transformatorenflotten an:
- Essential: Mit dieser Software-Lösung können die Kunden ihre offline durchgeführten DGA-Daten in die Cloud laden und speichern, um einen ersten Überblick über den Zustand ihrer Transformatoren zu erhalten. Dadurch lassen sich die kritischsten Geräte identifizieren, überwachen und bei Bedarf rechtzeitig austauschen.
- EcoCare-Mitgliedschaft: In diesem Fall übernimmt Schneider Electric die zustandsbasierte Überwachung für den Kunden und liefert ihm wertvolle Einblicke, um die Leistung von Transformatoren und der gesamten Elektroverteilungsanlagen zu optimieren.
Weitere Informationen zum EcoStruxure Transformer Expert finden sich HIER. Die CERN-Kundengeschichte gibt es DORT.