Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

R-Serie von Schneider Electric: Micro-Datacenter-Gehäuse ab sofort mit 42 HE verfügbar

Schlüsselfertige MDC-Lösung unterstützt schnelle IT-Bereitstellung

Schneider Electric, der Marktführer im Bereich der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, stellt seine neueste Lösung für Micro-Datacenter (MDC) vor. Die 19“-Gehäuse mit 42 HE aus der EcoStruxure R-Serie sind für mittlere Leistungsdichten ausgelegt und ab sofort verfügbar. Mit den robusten Micro-Datacenter-Lösungen bietet Schneider Electric IT-Betreibern eine leicht integrierbare, schlüsselfertige MDC-Lösung für die Bereitstellung von IT-Anwendungen innerhalb industrieller Umgebungen. Die R-Serie verfügt über eine hohe Traglast sowie robuste Industrierollen, die für einen einfachen Transport bei der Aufstellung sorgen.

Die Nachfrage nach Edge-Computing-Lösungen wächst rasant. Das neue 42-HE-Medium-Density-Gehäuse erfüllt die hohen Anforderungen von IT-Experten und IT-Lösungsanbietern gleich in dreifacher Hinsicht:

  • NEMA-12/IP54-Gehäuse mit versiegeltem Design: Widerstandsfähiges und sicheres Gehäuse-System für lokale IT-Installationen innerhalb von Industrie-4.0-Umgebungen bietet Schutz vor Staub und Feuchtigkei
  • Einfache Bereitstellung: Integrierte Stromversorgung, Kühlung, physikalische Sicherheit und Remote-Managementoptionen sorgen für eine schnelle Lieferung und Installation sowie für hohe Skalierbarkeit.
  • Erhöhte Transparenz: Verfügt über ein APC Smart-UPS USV-System, das Systemüberwachung mit hoher Transparenz kombiniert. Die Remote-Überwachungsmöglichkeiten lassen sich zur Leistungsoptimierung nutzen oder um datengestützte Empfehlungen zu erhalten.

„Industrielle Umgebungen sind nicht ohne Weiteres für das Betreiben von Edge-Computing-Installationen optimiert, es gibt aber einen hohen Bedarf an IT-Systemen in der Edge", sagt Jean-Baptiste Plagne, Vice President Offer Management, Rack & Edge Systems, Energy Management, Schneider Electric. „Unsere Lösung ist dank einer maximalen Traglast von 905 Kilogramm ideal für die Aufnahme von schweren IT-Geräten, die in einer industriellen Umgebung betrieben werden sollen. Sie bietet das passende Gehäuse inklusive physikalischer Sicherheit, Kühlung und unterbrechungsfreier Stromversorgung. Die R-Serie verfügt damit über die optimalen Eigenschaften für den Einsatz von IT-Anlagen innerhalb industrieller Umgebungen."

Das EcoStruxure Micro-Datacenter-Gehäuse aus der R-Serie ist ab sofort in ganz Europa erhältlich. Die MDC-Gehäuse können ab sofort über regionale IT-Partner oder direkt bei Schneider Electric erworben werden.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.