Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Schneider Electric kooperiert mit Softwarehersteller reev für ein effektives Ladetarifmanagement

Vorkonfigurierte Ladelösung ermöglicht die nahtlose Integration einer Lademanagementsoftware in Schneider Electric Wallboxen und erleichtert somit die Verwaltung von Ladeinfrastrukturen.

Tech-Konzern Schneider Electric geht eine strategische Partnerschaft mit dem Münchener Softwareunternehmen reev ein. Mithilfe einer Kombination aus reev-Software und Schneider Electric Hardware bieten die Unternehmen ab sofort eine Komplettlösung für das Verwalten und Abrechnen von Ladestationen an. Das vorkonfigurierte Produkt „Schneider Electric | reev“ kombiniert dabei die eichrechtskonforme Schneider Electric Ladestation EV Link Pro AC mit der cloudbasierten reev Ladesoftware, sodass Abrechnungsprozesse über das nutzerfreundliche reev-Dashboard, deutlich vereinfacht gesteuert und verwaltet werden können.

„Schneider Electric | reev“ punktet mit einer unkomplizierten Installation und Inbetriebnahme. Da die benötigte Software bereits auf der jeweiligen Wallbox vorkonfiguriert ist, kann die Ladestation vor Ort schnell und einfach in Betrieb genommen werden. Nutzer der neuen Ladelösung profitieren außerdem von einem dreimonatigen kostenlosen Zugang zur reev Software. Nach Ablauf der Testphase können Betreiber sich online für die passende Lizenzversion entscheiden.

„Die Softwarelösung von reev ergänzt unsere leistungsstarke Hardware um essenzielle Funktionen, wie beispielsweise die automatisierte Abrechnung oder das Ladetarifmanagement. Die Installation und Verwaltung einer Ladeinfrastruktur ist ein komplexes Unterfangen, welches durch die gemeinsame vorkonfigurierte Lösung um ein Vielfaches erleichtert wird. Dies macht die Produktlösung Schneider Electric | reev zu einer wichtigen Erweiterung unseres Portfolios", so Jasmina Bunic, Head of EMobility DACH bei Schneider Electric.

„Der Markt braucht intuitive, einfache Produkte, die Mehrwert und Flexibilität für alle Stakeholder mit sich bringen. Unsere Aufgabe als Softwarehersteller ist es, durch vernetzte, intelligente Systeme Komplexität zu reduzieren und Nutzerfreundlichkeit zu steigern. Wir freuen uns sehr, mit Schneider Electric einen erfahrenen und starken Partner gewonnen zu haben, mit dem wir innovative Ladelösungen realisieren und unsere Mission, den Einstieg in die Elektromobilität einfach zu gestalten, weiter vorantreiben können", erklärt Verena Graf, CCO von reev.

Produktkombinationen für verschiedenste Anforderungen

Die vorkonfigurierte Schneider Electric | reev Ladelösung ist in drei Kombinationen erhältlich, die sich für verschiedenste Anwendungsfälle eignen:

  • Pro AC: Für kleinere Installationen mit bis zu zehn Ladepunkten eignet sich eine Kombination aus Wallbox mit integriertem Modem sowie der reev-SIM-Karte. Deren Verwendung bietet sich vor allem dort an, wo kein Lastmanagement benötigt wird.
  • Modem: Um den verlässlichen Betrieb einer Anlage mit mehr als zehn Ladepunkten zu gewährleisten und ein effektives Lademanagement zu betreiben, können Betreiber auf eine Kombination bestehend aus einem externen Modem und der reev-SIM-Karte zurückgreifen. Es eignet sich vor allem für Orte, an denen keine stabile Internetverbindung besteht – etwa in Tiefgaragen.
  • Netzwerk Box: Zusätzlichen Komfort bietet die Kombination aus einem externen Modem, der reev-SIM-Karte und dem Lastmanagementcontroller EV Charging Expert, welcher ein nahtloses Lade- und Energiemanagement ermöglicht und gleichzeitig die Inbetriebnahme, den Betrieb und die Wartung der Ladestationen gewährleistet. Der besondere Vorteil dieser ganzheitlichen Lösung liegt in der Vorverdrahtung aller Komponenten in einem separaten Netzwerkkasten, was eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme ermöglicht.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.