Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Schneider Electric stellt EcoStruxure Service Plan für rotierende Anlagen vor

Optimierte Betriebszeiten und reduziertes Ausfallrisiko dank Motorstrom-Signatur-Analyse (MCSA)

Mit dem EcoStruxure Service Plan für rotierende Anlagen bietet Schneider Electric ab sofort einen Service, der das Ausfallrisiko für kritische Elektromotoren senkt und so die wirtschaftlichen Risiken für den Betrieb von Industrieanlagen deutlich reduziert. Möglich wird dies durch die Analyse der Motorstromsignatur. Denn im Gegensatz zur Messung herkömmlicher Parameter wie Vibrationen oder Temperatur nutzt der EcoStruxure Asset Advisor maschinelle Lernverfahren, um die Motorstromsignatur zu analysieren und so den mechanischen und elektrischen Zustand von Motoren zuverlässig zu überwachen. Dies ermöglicht eine präzisere, sensiblere und damit frühzeitigere Erkennung von Fehlerzuständen wie Schäden an Lagern, Rotoren oder Kupplungen sowie mechanische Unwuchten und Wicklungsschäden. Im Resultat sinken die Wartungskosten und die Lebensdauer der Motoren verlängert sich. Darüber hinaus lassen sich so auch potenzielle Ausfälle frühzeitig erkennen und ungeplante Ausfallzeiten werden verhindert.

Im Vergleich zu alternativen Lösungen ermöglicht die MCSA-Methode laut Schneider Electric über einen Zeitraum von zehn Jahren eine Reduktion der Gesamtbetriebskosten um bis zu 30 Prozent. Zudem konnten mehr als 90 Prozent der Fehler bis zu vier Monate vor ihrem Auftreten identifiziert werden. Die durchschnittliche Amortisationszeit der Lösung beträgt weniger als ein Jahr.

Der EcoStruxure-Serviceplan für rotierende Anlagen lässt sich nahtlos in bestehende EcoStruxure-Servicepläne integrieren. Stromwandler und Spannungsabgriffe werden direkt im Motor Control Center (MCC) installiert, ohne dass eine örtliche Nähe zum Motor erforderlich ist.

Expertenüberwachung und Vor-Ort-Unterstützung

Die von Schneider Electric ermöglichte Konvergenz von OT und IT erlaubt die Übertragung der Sensordaten in die Schneider Electric Cloud, wo Experten des Connected Services Hub (CSH) den Zustand der überwachten Sensoren und Geräte rund um die Uhr überwachen. Strenge Cybersecurity-Richtlinien sorgen für eine zuverlässige und sichere Übertragung der Daten. Kundenindividuelle Serviceverträge garantieren zudem jederzeit Unterstützung durch Servicetechniker von Schneider Electric per Fernwartung oder vor Ort.

Vorteile der MCSA im Überblick

  • Höhere Empfindlichkeit und Genauigkeit: MCSA erkennt feinste Schwankungen im elektrischen Strommuster, was eine präzisere Fehlererkennung ermöglicht.
  • Nicht-invasive Installation und Betrieb: MCSA-Sensoren werden im MCC installiert, was eine Nähe zum Motor nicht erforderlich macht und die Installation erleichtert.
  • Erkennung mechanischer und elektrischer Fehler: MCSA kann eine breite Palette von Fehlern erkennen, einschließlich mechanischer Probleme und elektrischer Störungen.

Weitere Informationen zum EcoStruxure Service Plan für rotierende Anlagen und der Motorstrom-Signatur-Analyse finden sich auf der Schneider Electric Website: EcoStruxure Service Plan Rotating Equipment.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.