Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Schneider Electric unterstützt die Dekarbonisierung des Westschweizer Stromnetzes mit SF6-freier MS-Schaltanlage

Zukunftssichere Technologie unterstützt beim Aufbau eines klima- und umweltfreundlicheren Stromnetzes in der Westschweiz

Im Rahmen der Modernisierung seines Stromnetzes hat der Westschweizer Energieversorger Romande Energie eine SF6-freie Mittelspannungsschaltanlage von Schneider Electric in Betrieb genommen. Die gekapselte 24kV-Ringkabelschaltanlage vom Typ RM AirSeT steht in einem Unterwerk in der Gemeinde Saint-Croix auf 1.100m Höhe und kommt ganz ohne Treibhausgase aus.

SF6-freie Mittelspannungstechnik für die Westschweiz

In Sachen Umwelt- und Klimaschutz ist man bei Romande Energie schon weit gekommen. Stand heute erzeugt der Energieversorger seinen Strom vollständig aus regenerativen Quellen und setzt auch bei der Stromverteilung zunehmend auf umweltverträgliche Technologien. Im Unterwerk in L’Auberson in der Gemeinde Sainte-Croix (Kanton Waadt) kommt daher eine SF6-freie Ringkabelschaltanlage (21kV-Betriebsspannung) von Schneider Electric zum Einsatz. Aufgrund ihrer robusten Komponenten ist die Anlage für den zuverlässigen Einsatz auf einer Höhe von 1.100m und den dort vorherrschenden niedrigen Temperaturen besonders geeignet.

Die Ringkabelschaltanlage für die Sekundärverteilung der Mittelspannung kommt vollständig ohne das Treibhausgas Schwefelhexafluorid (SF6) aus. Stattdessen nutzt die RM AirSeT eine Shunt-Vakuum-Schaltung, mit welcher der Lichtbogen bei der Stromunterbrechung gelöscht wird. Für die Isolierung sorgt das darum gekapselte Gehäuse, das mit reiner, trockener Luft gefüllt ist. Die Ausstattung mit digitalen Funktionen ermöglicht eine Integration der Anlage in Smart Grids sowie eine Fernüberwachung und -steuerung. Mit ihrem Verzicht auf SF6, ihrer kompakten Baugrösse sowie ihrer digitalen Konnektivität, trägt die skalierbare Schaltlösung zu einer Verringerung des ökologischen Fussabdrucks der Energienetze bei.

«Eine zukunftsfähige Energieversorgung braucht emissionsfreie Netze», betont Thierry Gyger, Teamleiter Mittel- und Niederspannungsanlagen in Yverdon für Romande Energie. «Mit dem Einsatz von reiner Luft statt SF6 leistet die Ringkabelschaltanlage einen wichtigen Beitrag zu unserem Ziel: dem Aufbau eines klima- und umweltfreundlichen Stromnetzes für die Westschweiz.»

Weitere Informationen finden Sie hier.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.