Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Smart-UPS Ultra: kompakte 1-Phasen Doppelwandler-USV mit Lithium-Ionen-Technologie

Ratingen, Deutschland

23/11/2022

PDF herunterladen

Bis zu 2,5-fach höhere Leistungsdichte als vergleichbare Lösungen (3 kW Modell) und weniger Wartungs- und Betriebskostenaufwand für die Batteriewartung dank Lithium-Ionen-Technik.

Mit der APC Smart-UPS Ultra stellt Schneider Electric ein modernes 1-Phasen Doppelwandler-USV-System mit Lithium-Ionen-Technologie vor. Die APC Smart-UPS Ultra-Serie wurde speziell entwickelt, um mehr Leistung und Flexibilität auf kleinstem Raum zu ermöglichen. Die Modelle eignen sich perfekt für die Absicherung von IT-Systemen an Remote-Standorten oder innerhalb von Edge-Computing-Umgebungen. Als branchenweit erste einphasige unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) bietet die Smart-UPS Ultra eine Kapazität von 3 kW auf nur einer 19“-Höheneinheit, das 5 kW Modell benötigt 2 Höheneinheiten.

Der globale Edge-Computing-Markt steht vor einem massiven Wachstum, das laut IDC jährlich um 12,5 Prozent auf geschätzte 250,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 ansteigen soll. Die Verbreitung digitaler Technologien und intelligenter Anwendungen führt dazu, dass immer mehr Rechen-, Netzwerk- und Speicherressourcen lokal und in unmittelbarer Nähe benötigt werden, um geschäftskritische Prozesse und IT-Anwendungen zu realisieren, die auf Netzwerkkonnektivität zur Cloud angewiesen sind. Die Konfiguration, Bereitstellung und Wartung der unterstützenden IT-Infrastruktur für mehrere, geografisch verteilte Standorte ist jedoch mit besonderen Herausforderungen verbunden.

APC Smart-UPS Ultra liefert mehr Leistung auf weniger Raum

In verteilten IT- und Edge-Umgebungen ist das Platzangebot oft sehr beschränkt. Hier kommt es darauf an, die verfügbare IT-Fläche zu maximieren und diese möglichst effizient zu nutzen. Das kompakte Design der APC Smart-UPS Ultra liefert mehr Leistung bei geringerem IT-Platzbedarf und bietet die Installationsflexibilität und Leistungsdichte, die moderne IT-Anwendungen in Zukunft benötigen. Das kompakte Design der USV ist bis zu 50 % kleiner und leichter als vergleichbare USV-Lösungen auf dem Markt. Zusätzlich bietet die APC Smart-UPS Ultra flexible Montageoptionen, wie z. B. Rack-, Tower- oder Wand-/Deckeninstallation, um mehr Platz für aktive IT-Komponenten im Rack bereitstellen zu können.

Lithium-Ionen-Akku bietet niedrigere TCO über 10 Jahre und reduziert die Anzahl der Vor-Ort-Einsätze

Ein effektives Strommanagement ist für jede IT-Umgebung von entscheidender Bedeutung, aber die regelmäßige Kontrolle von USV-Systemen, insbesondere an mehreren verteilten Standorten, kann hohe IT-Wartungskosten verursachen. Die Lithium-Ionen-Batterie der APC Smart-UPS Ultra hält bis zu dreimal länger als eine herkömmliche VRLA-Batterie und muss unter normalen Betriebsbedingungen nicht ausgetauscht werden. Dies trägt dazu bei, kostspielige Batteriewechsel, Arbeits- und Servicegebühren sowie teure Vor-Ort-Wartungseinsätze zu vermeiden. Die APC Smart-UPS Ultra ist ab sofort innerhalb Europas verfügbar und wird inklusive einer 5-Jahres-Garantie ausgeliefert.

„Um den digitalen Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden, müssen lokale, regionale und Cloud-Rechenzentren nachhaltig, widerstandsfähig, effizient und anpassungsfähig gestaltet werden. Mit der Einführung der APC Smart-UPS Ultra setzt Schneider Electric seine Innovationskraft fort und geht auf die Bedürfnisse seiner Kunden ein", sagt Tarunjeet Sarao, Senior Vice President, Transactional & Edge Line of Business bei Schneider Electric. „Die APC Smart-UPS Ultra ist die erste ihrer Art und definiert die einphasige USV neu, indem sie Dank Halbleitertechnologie der nächsten Generation leichter und leistungsfähiger wird. Darüber hinaus nutzt sie Lithium-Ionen-Technologie, um verteilte IT- und Edge-Computing-Standorte sicher mit Strom zu versorgen, damit unser digitales Leben kontinuierlich weiterlaufen kann."

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.