Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

TransferPacT: Die nächste Generation automatischer Netzumschalter für eine sichere Energieversorgung

Schneider Electric bietet mit den modularen TransferPacTs eine einfache und schnelle Netzumschalter-Lösung.

Energiespezialist Schneider Electric präsentiert die nächste Generation der TransferPacT Produktfamilie. Die automatischen Netzumschalter (engl.: automated transfer switching equipment, ATSE) gewährleisten Kontinuität und Zuverlässigkeit in der Stromversorgung, da sie bei Unterbrüchen im Stromnetz automatisch auf ein Reservenetz oder einen Batteriespeicher umschalten und so die Verlässlichkeit der Energieversorgung sicherstellen. Daher kommen sie überall dort zum Einsatz, wo Energie immer verfügbar sein muss, etwa in der kritischen Infrastruktur wie Gesundheitseinrichtungen, in Rechenzentren oder Flughäfen. Aber auch in Niederspannungsanlagen mit häufigen Nennspannungsverlusten oder dort, wo wiederholt Stromausfälle zu erwarten sind, tragen TransferPacTs zum effizienten Energiemanagement bei.

Der aktuelle TransferPacT wurde gemäss IEC 60947-6-1 entwickelt und ist ein ATSE der Klasse PC. Der Schalter mit einer Nennbetriebsspannung von 220 bis 440 V ist von 32 bis 630 A sowie zwei-, drei- oder vierpolig erhältlich. Neben der einfachen Installation und Inbetriebnahme punktet die TransferPacT-Serie mit einem kompakten und platzsparenden Design, durch das sie sowohl für neue Anlagen als auch für die Modernisierung im Bestand geeignet ist. Die robusten Geräte sind darüber hinaus selbst in den rauesten Umgebungen und bei Betriebstemperaturen von -25 °C bis zu 70 °C einsetzbar.

Verfügbar ist der automatische Netzumschalter in zwei Variationen. Die Variante TransferPacT Automatic bietet schnelle Einstellungen und eine einfach zu bedienende Schnittstelle. Die Ausführung TransferPacT Active Automatic bietet umfangreichere Funktionen und die Möglichkeit zur Erweiterung auf ein externes Mensch-Maschine-Interface. Bei Bedarf ist es problemlos möglich, neue Funktionsmodule ohne Unterbrechung der Stromversorgung hinzuzufügen. Zu den Merkmalen des neuen Gerätes gehören ausserdem verbesserte Konnektivität und Cybersicherheit: Der kommunikative Netzumschalter mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 500 ms kann rund um die Uhr aus der Ferne überwacht werden. Ist er Teil von EcoStruxure, Schneider Electrics offener und interoperabler IoT-Architektur, lassen sich die vom Netzumschalter gelieferten Betriebsdaten zudem leicht mit einer passenden Softwarelösung analysieren und für die Planung proaktiver Wartung nutzen.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.