Die Daisy-Chain Technologie bei der CanOpen Kommunikation ist durch eine Verdoppelung der Steckanschlüsse(2* RJ45) auf der Optionskarte realisiert.
Der Vorteil der Daisy Chain Technologie ist die Verminderung des Verdrahtungsaufwands.
Mehrere Frequenzumformer werden hierzu in Reihe miteinander verbunden. Dadurch erhöht sich, falls eine Ringverkabelung zur Steuerung hin realisiert wird, die Ausfallsicherheit der Anlage.
Der Vorteil der Daisy Chain Technologie ist die Verminderung des Verdrahtungsaufwands.
Mehrere Frequenzumformer werden hierzu in Reihe miteinander verbunden. Dadurch erhöht sich, falls eine Ringverkabelung zur Steuerung hin realisiert wird, die Ausfallsicherheit der Anlage.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Schweiz