FAQs durchsuchen
Kann der Skalierungsfaktor für den Strom über das Display bei der PM800 Serie geändert werden ?
Die Skalierung wird in Abhängigkeit vom gemessenen Strom und von den Stromwandlern automatisch angepasst.
Über das Display lässt sich die Skalierung ändern:
WART --> DIAG --> REG --> Passwort -->
2. Ändern Sie den Wert in Register 3209
(-2 bis +1 ist der Einstellbereich, die Potenz ist 10; die Voreinstellung ist Null )
3. Schreiben Sie den Wert 1 in Register 8001, um die Änderungen zu speichern.
(HINWEIS: schreibt man einen anderen Wert als 1 in Register 8001, so wird der Setup-Modus ohne Speicherung der Änderungen verlassen)
4. Senden Sie den Befehl 9021 an das Register 8000, um die Speicherung und Rücksetzung des Power Meters zu veranlassen
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: