{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Wie können beim Servoverstärker Lexium 32 vorhandene Geräteeinstellungen dupliziert werden?

Mehrere Geräte sollen die gleichen Einstellungen erhalten, zum Beispiel beim Austausch von Servoverstärker Lexium32 im Service Fall.

Voraussetzungen:
Gerätetyp, Motortyp und Firmware-Version müssen identisch sein.

Was wird benötigt:
• Speicherkarte (Memory Card)
• SoMove Inbetriebnahmesoftware (für Windows)

Die 24V Spannung ist am Servoverstärker angeschlossen.

Duplizieren mit Speicherkarte:
Geräteeinstellungen können auf einer als Zubehör erhältlichen Speicherkarte VW3M8705 abgelegt werden.
Die gespeicherten Geräteeinstellungen können in ein Servoverstärker 32 gleichen Typs übernommen werden.
Beachten Sie, dass dabei auch die Feldbusadresse und Einstellungen der Überwachungsfunktionen übernommen werden.
Wenn die Speicherkarte im neuen Gerät verbleiben soll, müssen die Daten des Gerätes auf die Speicherkarte übertragen werden, siehe Handbuch Kapitel "6.7 Speicherkarte (Memory-Card)".

Duplizieren mit Inbetriebnahmesoftware SoMove:

Die auf einem PC installierte Inbetriebnahmesoftware kann die Einstellungen eines Geräts als Konfigurations-Datei ablegen.
Die gespeicherten Geräteeinstellungen können in ein Gerät gleichen Typs wieder eingespielt werden.
Beachten Sie, dass dabei auch die Feldbusadresse und Einstellungen der Überwachungsfunktionen übernommen werden.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Inbetriebnahmesoftware.

Schneider Electric Schweiz

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Bereich: