FAQs durchsuchen
Welche Artikel werden benötigt, um in einen Hängetaster XACB08 einen NOT-AUS-Taster mit 3 Öffnern in die Front einzubauen?
Für den Einbau eines NOT-AUS-Tasters mit 3Ö in die Front eines XACB08-Hängetasters werden der Taster ZA2BS834 (30mm) oder ZA2BS844 (40mm) und der Hilfskontakt mit Befestigungsadapter XACS399 benötigt.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: