FAQs durchsuchen
Warum zeigt der Servoverstärker Lexium 32M mit der Optionskarte "eSM" (VW3M3501) den Fehler E 7805 an?
Die Achse befindet sich noch im Sicherheitszustand "SOS" und erhält nun einen Fahrbefehl. Das eSM Safety Optionsmodul VW3M3501 für den Lexium 32M Servontrieb erkennt, dass der Stillstand nach "SOS" "verletzt" wird und zeigt die Fehlernummer E 7805 an: Das Sicherheitssystem erwartet ein Quittierungssignal (Zustimmung-Taster) vom Bediener, dass die Sicherheitstür wirklich geschlossen ist.
Wenn die Quittierung durch ein "Zustimmung-Taster" benötigt wird (Bestätigung, dass die Sicherheitstür auch wirklich geschlossen ist siehe "guardacknoledge" Parameter "GUARD_ACK"),
kann unter "eSM_BaseSetting" (siehe SoMove) vor "ignore guardacknoledge" ein Häkchen gesetzt werden.
Ansonsten muß auf dem Safety Adapter Modul VW3M8810 an Anschluss CN7, Pin 01 "GURD_ACK" ein Singal für die Quittierung anstehen, dass die Türe (guard) geschlossen ist, um so den Antrieb aus der Sicherheitsfunktion SOS aktiv zu schalten.
Wenn die Quittierung durch ein "Zustimmung-Taster" benötigt wird (Bestätigung, dass die Sicherheitstür auch wirklich geschlossen ist siehe "guardacknoledge" Parameter "GUARD_ACK"),
kann unter "eSM_BaseSetting" (siehe SoMove) vor "ignore guardacknoledge" ein Häkchen gesetzt werden.
Ansonsten muß auf dem Safety Adapter Modul VW3M8810 an Anschluss CN7, Pin 01 "GURD_ACK" ein Singal für die Quittierung anstehen, dass die Türe (guard) geschlossen ist, um so den Antrieb aus der Sicherheitsfunktion SOS aktiv zu schalten.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: