FAQs durchsuchen
Wie kann am Servoverstärker Lexium 32 die End- und Referenzschalter paramentiert werden, so dass ein Bruch der Signalleitung bzw. der Defekt des Endschalters erkannt wird?
In der Inbetriebnahme Software SoMove können die End- und Referenzschalter so paramentiert werden, dass ein Kabelbruch oder defekter End- oder Referenzschalter erkannt wird:
Hierzu ist in der SoMove Software unter Menü "Achskonfiguration" -> "Referenzschalter und Endschalter" die Signalauswertung der Eingänge auf "normally close" zu stellen (siehe Bild). Damit wird bei einem Kabelbruch bzw. defektem Endschalter oder nicht angeschlossenem Schalter ein Fehler Code auf dem Dispaly des LXM32 angezeigt.
Hierzu ist in der SoMove Software unter Menü "Achskonfiguration" -> "Referenzschalter und Endschalter" die Signalauswertung der Eingänge auf "normally close" zu stellen (siehe Bild). Damit wird bei einem Kabelbruch bzw. defektem Endschalter oder nicht angeschlossenem Schalter ein Fehler Code auf dem Dispaly des LXM32 angezeigt.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: