{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Wie kann man die Parameterdaten mit Hilfe des Grafikdisplays VW3A1111 von einem Frequenzumrichter Altivar 600/ 900 auf einen anderen Frequenzumrichter übertragen ?
Eine Parameterdatenübertragung kann wie folgt erfolgen:
1) Die Parameter mit Hilfe des mitgelieferten Grafikdisplay VW3A1111 übertragen.
2) Die Parameter werden mit Hilfe eines Computers und der Software SoMove übertragen.

Wenn es ausreicht, den Parametersatz ohne Änderungen und Verwendung von zusätzlichem Zubehör von einem Frequenzumrichter auf einen anderen Umrichter zu übertragen, kann das mitgelieferte Grafikdisplay verwendet werden. Dazu müssen beide Frequenzumrichter nicht zwingend baugleich sein, sie müssen aber mit den selben Feldbus- und Encoderkarten ausgestattet sein.

Vorgehensweise:
Am Frequenzumrichter, aus dem die Daten herausgeladen werden sollen, wird im Menü 7 "Dateimangement, 7.1" ->  "Konfig file Übetragung" -> "VON UMRICHTER KOPIEREN" gewählt. Anschließend ist für die Datei ein Namen zu vergeben, unter dem die Datei im Display (Speicher) abgelegt werden soll.
Das Display kann im Betrieb abgezogen werden, ausser es ist für die Funktion "Start/Stop" oder/und "Referenzgeschwindigkeit" zuständig.
In diesem Fall darf das Display nur bei ausgeschaltetem Frequenzumrichter abgezogen werden.

Am Frequenzumrichter, in den die Daten heruntergeladen werden sollen, wird im Menü 7 "Dateimangement, 7.1" -> "Konfig file Übetragung" -> "KOPIE AUF UMRICHTER" gewählt. Die gespeicherte Datei im Display wird in den Umrichter kopiert. Jeder Anweisungsschritt ist mit "OK" zu bestätigen.

1122

Der zuvor beschriebene Vorgang "Kopieren von Umrichter " ist eine Möglichkeit der Datensicherung von Geräteparameter.
Bei der Vergabe der Dateinamen ist zu empfehlen, den Versionsstand und die genaue Bezeichnung der Achse/Anlage mit anzugeben.

Achtung:
Die richtige Auswahl von KOPIE auf oder von Umrichter ist wichtig, da sonst der Umrichter den falschen Parametersatz erhält und der alte Satz unwiederbringlich überschrieben wird.

Schneider Electric Schweiz

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Bereich: