Der Leistungsschalter Compact NSXm kann entweder von oben oder von unten versorgt werden, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird, auch wenn dieser mit einem Micrologic 4.1 mit integriertem Differenzstromschutz ausgestattet ist. Diese Tatsache erleichtert den Anschluss beim Einbau in eine Schaltanlage. Das gesamte Anschluss- und Isolationszubehör ist mit den Leistungsschaltern kompatibel, unabhängig davon, ob sie von oben oder unten versorgt werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz