{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Wie kann eine Verbindung vom Inbetriebnahme Tool SoMove zum Servoverstärker Lexium 32 via ProfiNet Kommunikation aufgebaut werden?
Die Inbetriebnahmesoftware SoMove kann über das ProfiNet Netzwerk mit dem Servoverstärker Lexium 32 verbunden werden und so eine Inbetriebnahme vorgenommen werden.
Dazu wird über den Modbus TCP Layer im OSI Schichtenmodel kommuniziert.
Folgende Einstellungen sind in der Software SoMove vorzunehmen:

- Öffnen Sie die Software SoMove.
- Öffnen Sie den Menüpunkt "Kommunikation" oder auch "edit connection".
- Wählen Sie den Block "Modbus TCP" aus.
- Klicken Sie auf das Symbol "Zahnrad".
- Gehen Sie auf den Kartenreiter "Abfrage".
- Tragen Sie die TCP-Adresse (IP-Adresse) des ProfiNet Netzwerks ein.
- Wenn mehrere Umrichter eingesetzt werden, sollte der Bereich der kleinsten bis zur größten IP-Adresse des Netzwerks eingetragen werden.
- Wird nur ein Servoverstärker mit ProfiNet verwendet, wird die Endung der IP-Adresse des Geräts unter dem Punkt "Einzeln" eingetragen.

Das Verbindungsprofil bleibt solange bestehen, bis es durch den Benutzer geändert wird.

Wird nun ein Suchlauf gestartet, werden alle mit ProfiNet verbundenen Antriebe gefunden und es kann eine Verbindung aufgebaut werden.

Schneider Electric Schweiz

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Bereich: