FAQs durchsuchen
Gibt es eine Alternative zu den den Leitungsschutzschaltern der Merlin Gerin Multi9 Reihe?
Ja, nachfolgend der Download-Link zum Katalog Multi9 OEM Multistandard Produktreihe, die von den Abmessungen her mit der alten Merlin Gerin Multi9 Produktreihe identisch ist und daher auch mit den bestehenden Verschienungen kompatibel sind.
Hier gibt es jedoch keine Leistungsschutzschalter 1P+N und 3P+N und bei den Fehlerstromschutzschaltern sind nur Klasse AC und Klasse A-SI verfügbar. Die Multistandardreihe ist allerdings sowohl nach UL-, IEC-, CCC- oder CSA-Norm einsetzbar.
Hier gibt es jedoch keine Leistungsschutzschalter 1P+N und 3P+N und bei den Fehlerstromschutzschaltern sind nur Klasse AC und Klasse A-SI verfügbar. Die Multistandardreihe ist allerdings sowohl nach UL-, IEC-, CCC- oder CSA-Norm einsetzbar.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: