{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Warum wird das Display des Frequenzumrichters ATV320 bei der Verbindung mit SoMove dunkel ?

Sollte das Display beim Stecken des RJ45 Steckers dunkel werden, wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verbindung mit einem normalen Patchkabel hergestellt.

Bei der RJ45 Schnittstelle des Frequenzumrichters ATV320 handelt es sich um eine Modbus/CanOpen Schnittstelle und diese hat eine andere Steckerbelegung wie der Ethernetport des PC´s.

Um den  Frequenzumrichter ATV320 mit einem PC mit der Software SoMove zu verbinden, ist es nötig, die Schnittstellenwandlerleitung TCSMCNAM3M002P (USB auf RJ45) zu verwenden.

Wichtig:
Nur mit der zusätzlichen Ethernet Kommunikationskarte VW3A3616 ist es möglich, eine Verbindung mit einem normalen Patchkabel herzustellen.

Schneider Electric Schweiz

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Bereich: