FAQs durchsuchen
Wird bei der Micrologic X beim Masterpact MTZ der Neutralleiter für die Energiemessung benötigt?
Das digitale Modul „Energie pro Phase“ ermöglicht die Analyse des Energieverbrauchs pro Phase. Es wird insbesondere für Niederspannungsanlagen mit einer großen Zahl unsymmetrischer Lasten empfohlen. Am Messpunkt ermöglicht das Modul die Berechnung und Anzeige der aufgenommenen und abgegebenen Energie für jede Phase des Netzes. Berechnet und angezeigt werden dabei die Wirkenergie, die Blindenergie und die Scheinenergie pro Phase.
Das digitale Modul „Energie pro Phase“ kann wie folgt installiert werden:
- Bei einem 4-poligen Leistungsschalter Masterpact MTZ.
- Bei einem 3-poligen Leistungsschalter Masterpact MTZ, wobei der Neutralleiter an der VN-Klemme angeschlossen ist und die ENVT-Option verdrahtet und konfiguriert ist.
Das digitale Modul „Energie pro Phase“ kann wie folgt installiert werden:
- Bei einem 4-poligen Leistungsschalter Masterpact MTZ.
- Bei einem 3-poligen Leistungsschalter Masterpact MTZ, wobei der Neutralleiter an der VN-Klemme angeschlossen ist und die ENVT-Option verdrahtet und konfiguriert ist.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: