{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Lassen sich mit dem Stromüberwachungsrelais RM35JA32MR auch Ströme messen, wenn die Spannung am Messkreis 690 V beträgt?
Es ist möglich, mit dem Stromüberwachungsrelais RM35JA32MR den Strom in einem Stromkreis zu messen, welcher eine Nennspannung von 690 V und eine Frequenz von 50/60 Hz hat.
Eine direkte Messung ist bei 690V nicht möglich!

Der Strom direkt über den Klemmen „E1“, „E2“ oder „E3“ zu „M“  kann nur direkt erfasst werden, wenn die zu messende Spannung kleiner 480V beträgt.

Für Strommessungen mit Spannungen von 481...690V ist folgende Beispielschaltung zu verwenden.

Wir empfehlen, den Stromwandler METSECT5CC004 für die Messung zu verwenden, und diesen am Messkreis  „E3“ zu „M“  für Messungen bis 15A zu installieren.

Image1


Daten zum Stromwandler sind unter folgendem Link zu finden:

https://www.se.com/ww/en/product/METSECT5CC004/current-transformer-tropicalised-din-mount-40-5-for-cables-d.-21/

Schneider Electric Schweiz

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich: