FAQs durchsuchen
Kann der Encoder Stecker des Encoder Kabels VW3S8101R*** für den BRS-Schrittmotor motorseitig separat bestellt werden?
Für die Schrittmotoren BRS kann der Encoder Stecker (motorseitig betrachtet) des Encoder Kabels VW3S8101R** nachbestellt werden.
Die Bestellnummer lautet: 062501501001 -> STECKERSATZ 12P ZU DREHG-KAB.
Für das Anbringen des Encoder Steckers an das Encoder Kabel wird ein Crimp-Werkzeug benötigt
(siehe Motorenhandbuch zum BRS-Motor, downloadbar von unserer Homepage).
Die Bestellnummer lautet: 062501501001 -> STECKERSATZ 12P ZU DREHG-KAB.
Für das Anbringen des Encoder Steckers an das Encoder Kabel wird ein Crimp-Werkzeug benötigt
(siehe Motorenhandbuch zum BRS-Motor, downloadbar von unserer Homepage).
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: