FAQs durchsuchen
Unterstützt der Netzwerkanalysator ION9000 die aktuellen RCF Standards 8200, 4443, 4861und 6724?
Die folgenden Angaben gelten für den Netzwerkanalysator ION9000 mit der Firmware Version V2.1 und älter.
RFC 8200: Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Spezifikation
RFC 4443: Internet Control Message Protocol (ICMPv6) für das Internet Protocol Version6 (IPv6)
RFC 4861: Nachbarerkennung für IP Version 6 (IPv6)
RFC 6724: Standard-Adressauswahl für Internet ProtocolVersion 6 (IPv6)
| V2.1 und älter |
RFC 8200 | Nein1 |
RFC 4443 | Ja |
RFC 4861 | Ja |
RFC 6724 | Nein2 |
1. ION9000 unterstützt die Vorgängerversion RFC 2460: Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Spezifikation
2. ION9000 unterstützt die Vorgängerversion RFC 3484: Standard-Adressauswahl für Internet Protocol Version 6 (IPv6)
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: