{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
In welchem Format kann bei einem ATV Frequenzumrichter der Sollwert über den Feldbus vorgegeben werden?

Ein Altivar Frequenzumrichter kann über einen Feldbus den Sollwert der Motorumdrehungen im Format 'Umdrehungen pro Minute' oder 'Hertz' erhalten.


Die beiden Rohwerte haben dann jeweils folgendes Format:

Umdrehungen pro Minute: 1000 für 1000 U/min oder 500 für 500 U/min

Hertz: 100 für 10.0 Hz oder 250 für 25.0 Hz

Im Programmiersystem der SPS (z.B. bei Profibus oder Profinet) oder dem E/A Scanner des ATV (bei Modbus/TCP) ist auf dem zweiten, zyklischen Ausgang (OCA2 bei Profibus oder Profinet) die Parameteradresse auf '8602' für 'U/min' oder '8502' für 'Hertz' einzutragen.

Schneider Electric Schweiz

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Produkt: