FAQs durchsuchen
Wie kann das ATV Process HMI Display VW3A1111 zur Ansteuerung eines ATV320 Frequenzumrichters verwendet werden?
Am abziehbaren HMI Display der ATV Process Familie VW3A1111 sind folgende Einstellungen vorzunehmen, um mit diesem auch einen Frequenzumrichter ATV32 oder ATV320 steuern zu können.
A) einmalige Freischaltung der Funktion->
1.3 Configuration
-- FULL
-- Command
-- F1 Key assignment
-- auf T/K stellen
-- OK drücken
B) Betrieb
Nun ist zwischen der ursprünglichen Ansteuerungsart und dem externen Display eine Umschaltung möglich.
Im Betrieb ist dann die schwarze linke Taste zu drücken. Im Display oben rechts sieht man dann auch den Wechsel zwischen "net" oder "Ter" zu "HMI".
Die local/remote Taste ist der eigentlich zugehörigen Gerätefamilie ATV Process vorbehalten und wird beim Frequenzumrichter ATV320 nicht verwendet.