{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Welche Ursache hat ein blinkendes "E" im Display des Frequenzumrichter Altivar ATV212 ?

Ein blinkendes "E" wird durch das Betätigen der STOP-Taste im dezentralen Modus ausgelöst.

Die einzelnen Funktionen der STOP-Taste für das Anhalten/Rücksetzen sind wie folgt beschrieben:

1.  Im lokalen Modus:
Wenn die STOP-Taste im lokalen Modus (LOC/REM  LED leuchtet)  gedrückt wird, hält der Frequenzumrichter entsprechend der
Einstellung des Parameters "F721" (LokalStopMode Motor) an. z.B. freier Auslauf.

2. Dezentraler Modus:
Wird die STOP-Taste im dezentralen Modus gedrückt wird, hält der Frequenzumrichter entsprechend der
Einstellung des Parameters "F603" (ext. Flt Stopp Mode) an.
Auf der LCD Anzeige wird ein blinkendes „E“ angezeigt !

3. Stop Taste als Funktion RESET:
Ist der Parameter "F735" (HMI Reset Taste) auf "0" eingestellt, wird der Status des Frequenzumrichters im Fehlerfall
durch zweimaliges Drücken der STOP-Taste zurückgesetzt/resettet.
Vorausgesetzt der Fehlerzustand wurde behoben.

Schneider Electric Schweiz

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: