{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Was beinhalten die Dateien mit den Endungen *.tpm, *.ESMconfig, *.se3 und *.psx, welche von der SoMove Software für den Servoverstärker Lexium 32 generiert werden?

Für die Inbetriebnahme-Software SoMove gibt es unterschiedliche Parameterdateien, die sich wie folgt unterscheiden:

*.tpm Datei:
Ist eine Motorparameterdatei von Fremdmotoren, die mit der Inbetriebnahme-Software SoMove erstellt wird. Die Datei wird benötigt, wenn an dem Servoverstärker Lexium 32 ein Fremdmotor,  d.h. nicht Schneider Electric Standardmotor wie der BSH- oder BMH-Motor, am Servoverstärker betrieben wird.

*.esm.config Datei:
Ist eine Sicherheitsdatei für die Sicherheitskarte eSM-Optionskarte (VW3M3501) des Lexium 32M Servoverstärkers

*.psx Datei:
Ist eine Geräteparameterdatei für den Servoverstärker Lexium 32. In der *.psx Datei sind alle Parametrierungen und Antriebseinstellungen enthalten, auch die *.tpm und *.esm.config Dateien.

Es ist ratsam, die Dateien *.tpm, und *.ESMconfig separat zusätzlich zur *.psx zu sichern.

Die *.se3 Datei ist eine alte Geräteparameterdatei für den Lexium 32, die mit der Inbetriebnahme-Software Lexium CT erstellt wurde. *.se3 Dateien können in die Software SoMove importiert werden. In SoMove wird diese Datei dann in eine *.psx Datei gewandelt.

Schneider Electric Schweiz

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Produkt: