{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Was ist der Unterschied zwischen Normalbetrieb (ND) und Schwerlastbetrieb (HD) im Dual- Use- Betrieb?

Der Hauptunterschied liegt in der Überlastfähigkeit des Antriebs. Mit dieser Einstellung wird die Strombegrenzung des Frequenzumrichters angepasst.
Die Strombegrenzung begrenzt den Strom basierend auf der Überlastfähigkeitseinstellung des Umrichters für einen maximalen Zeitraum von 60 Sekunden.
Dies ist in der Regel der anfängliche Startstrom.
Die Überlastfähigkeit des Umrichters kann durch Einstellen des Parameters "Dual Rating" im Umrichter geändert werden (unter Menü 5.2 Motorparameter).

Es gibt zwei verschiedene Einstellungen: Normal Duty / Normal Rating und Heavy Duty / High Rating.

So rufen Sie den Parameter auf:
[Vollständige Einstellungen] [Motorparameter] [Dual Rating] „drt“.

Überlastfähigkeit
ATV600:
ND +10% (Strombegrenzungen bis zu 110% des Nennstroms) bei Dauerlast
HD +50% (Strombegrenzungen bis 150% des Nennstroms) bis maximal 60 Sekunden

ATV900:
ND +20% (Strombegrenzung bis zu 120% des Nennstroms) bei Dauerlast
HD +50% (Strombegrenzungen bis zu 150% des Nennstroms) bis maximal 60 Sekunden

Wenn Sie die Überlastfähigkeit von Normalbetrieb auf Schwerlastbetrieb ändern, müssen Sie beachten, dass Sie den Umrichter auf eine niedrigere Leistungs-Größe einstufen.

Schneider Electric Schweiz

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Altivar Process ATV900Altivar Process ATV600
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Altivar Process ATV900Altivar Process ATV600