FAQs durchsuchen
Ist die Anzeige von mehreren Frequenzumrichtern ATV320 über ein Graphisches Display möglich ?
Es ist möglich, mehrere Frequenzumrichter ATV320 über ein Graphisches Display anzuzeigen und zu parametrieren.
Zur Verbindung mehrerer Frequenzumrichter an einem Display wird folgendes Zubehör benötigt:
- Für jeden FU ein T-Verteiler vom Typ VW3A8306TF03
- Ein Grafikdisplay VW3A1111 mit Firmware >V2.0IE53
- Modbusleitung z.B. für 1m VW3A1104R10
- ATV320 mit Firmware >V2.9 IE37
In diesem Beispiel sind zwei ATV320 mit einem Display verbunden:
Damit die Umrichter im Display richtig dargestellt werden, muss jedem ATV320 eine Modbusadresse gegeben werden.
In diesem Beispiel hat der linke Umrichter die Adresse "1" und der rechte Umrichter die Adresse "2".
Somit kann der gewünschte Umrichter ausgewählt und parametriert werden.
Im Multipunkt-Modus kann auf alle Menüs zugegriffen werden.
Nur die Steuerung der Umrichter über das Grafikterminal ist nicht möglich - mit Ausnahme der Stopp-Taste, die alle Umrichter verriegelt.