FAQs durchsuchen
Kann der Status der digitalen Eingänge des Messgerätes Power Logic PM8000 per Modbus abgefragt werden?
Die Modbus Register 2400 und 2401 geben Informationen über den Status der digitalen Eingänge des Messgerätes Power Logic PM8000 aus.
Das Register 2400 ist ein 16 Bit Register, das die Gültigkeit der digitalen Inputs angibt ( 1 = Gültig, 0= Ungültig ).
Angefangen wird immer mit den niederwertigen Bits.
Wenn zum Beispiel 0x00FF gelesen wird, hat das zur Bedeutung, dass 8 digitale Inputs vorhanden sind.
Um nun den Status der Eingänge zu ermitteln, muss man das Register 2401 lesen ( ON=1 und OFF=0), wobei alle Bits ignoriert werden müssen, die im Register 2400 nicht vorhanden sind.
Bei dem Register 2401 sind die Werte so zu verstehen: 0000 0000 0000 0XYZ, wobei X ist S3, Y ist S2, Z ist S1.