Auf der Installations-DVD der Programmiersoftware GP Pro EX steht die Software "WinGP" zur Verfügung.
Diese Software ist eine Runtime für Pro-face HMI Projekte auf einem PC. Ein HMI Panel kann damit auf einem PC dargestellt werden.
Werden im Projekt PC konforme Schnittstellen für die Kommunikation zu externen Teilnehmern, wie der SPS, verwendet, kann hierüber auch die Kommunikation zwischen PC und dem externen Gerät stattfinden.
Ein Anwendungsbeispiel:
Das Projekt ist mit der Programmiersoftware GP Pro EX erstellt worden. Das Panel steht aber als Hardware noch nicht zur Verfügung. Man könnte nun den Typ von z.B. GP4301x auf IPC PC/AT ändern. Dann spielt man es mit dem Transfer Tool in den zu verwendenden PC ein.
Startet man nun die vorher installierte Software WinGP, wird einem das HMI Panel auf dem Bildschirm angezeigt. Es ist, statt mit dem Finger, mit dem Mauszeiger anwählbar. Ethernet basierte SPSen sind anschließbar.
Die Software "WinGP" kann als Testversion kostenlos verwendet werden.
Achtung: Die Software schließt sich nach drei Stunden automatisch und muss dann manuell wieder neu gestartet werden. Für Inbetriebnahmen und Testaufbauten ist dies akzeptabel, für den Serienbetrieb ist die kostenpflichtige Version zu verwenden.
Beachten Sie bitte auch die eingeschränkten Funktionen, die Ihnen bei der Umstellung auf IPC PC/AT angezeigt werden.
Die Lizenz der Vollversion von WinGP für PCs kann unter dieser Artikelnummer bestellt werden:
EX-WINGP-PCAT.