FAQs durchsuchen
Welches Modul ist der Nachfolger des Gateways Link150?
Das Gateway Link150 wird durch den Panel Server Universal (PAS600) ersetzt.
Der Panel Server Universal (PAS600) kann neben Modbus RTU und Modbus TCP/IP auch drahtlos per IEEE 802.15.4 kommunizieren.
Somit können auch PowerTags über das PAS600 eingebunden werden.
Dazu besitzt die separate Referenz PAS600L zusätzlich zwei S0 - Eingänge.
Den Nachfolger des Link150 gibt es also in zwei Ausführungen:
24V - Spannungsversorgung + S0 - Eingänge:
230V - Spannungsversorgung:
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Produkt: