FAQs durchsuchen
Wieso funktioniert die Modbus - Kommunikation der Netzanalysatoren der Serie PM8000 nach einem Firmware - Upgrade nicht mehr ?
Mit der Firmware-Version V3.0.0 wurden neue Sicherheitsfunktionen eingeführt. Diese geben dem Benutzer die Möglichkeit, den Zugriff auf die integrierte Modbus-Karte zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Wurde also die Kommunikation im Zuge einer Firmware - Aktualisierung gesperrt, müssen folgende Schritte zur Reaktivierung durchgeführt werden:
-- Die aktuellste Version des ION - Setups finden Sie unter nachfolgendem Link ION - Setup
2. Klicken Sie rechts auf "Setup Assistant" und wählen Sie "Security" aus.
3. Markieren Sie den sog. "Advanced Mode" und klicken Sie auf "Edit"
4. Nun können Sie den "Modbus Access" von "None" auf "Read/Write" oder "Read only" stellen.
5. Speichern Sie die Änderungen ab.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: