{}

Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Was kann bei der Fehlermeldung "OHF" beim Frequenzumrichter ATV630 / ATV930 geprüft werden ?

Diese Fehlermeldung wird durch einen Temperatursensor am Kühlkörper ausgelöst.

Der thermische Zustand des Frequenzumrichters wird durch den Parameter THD angegeben. Der Fehler "OHF" (Übertemperatur des Umrichters) tritt bei einem THD = 118% auf.

Der Fehler "OHF" lässt sich zurücksetzen, wenn der THD auf einen Wert unter  90% fällt.

Bei diesem Fehler sollte die Umgebungstemperatur und die Motorlast geprüft werden.

Sollten diese Werte in Ordnung sein, sollte zusätzlich die Belüftung des Umrichters geprüft werden (Filtermatten, Lüfter).

Zu den Lüftern bieten die Frequenzumrichter ATV900 und ATV600 eine Lüfterdiagnose an, die man wie folgt ausführen kann:

 

Image1  Image2

Image3  Image4

  Image4


 

 

 

Schneider Electric Schweiz

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.