{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Kann der Sanftanlasser Altistart 22 zusammen mit einem DC- Bremsgerät eingesetzt werden?

Der Sanftanlasser ATS480 beinhaltet eine dynamische Gleichstrombremsung. Der Parameter ist BRC.
Es wird kein zusätzliches Bremsgerät benötigt.

Diese Option gibt es nicht im Sanftanlasser ATS22.

Der Sanftanlasser ATS22 kann erkennen, ob ein SCR kurzgeschlossen ist oder ob die Motorwicklungen kurzgeschlossen sind.
Im Falle einer Erkennung zeigt der Sanftanlasser ATS22 eine "SSCr"-Erkennung oder "bPF" an.

Wird die Gleichstrombremssequenz durch das DC- Bremsgerät unmittelbar nach dem Stoppbefehl aktiviert, erkennt der Sanftanlasser ATS22 dieses als Kurzschluss.

Es ist eine Verzögerungszeit (via Zeitrelais) einzukalkulieren, um den "Bypass-Befehl" oder den "Thyristor" nach einem Stoppbefehl über Li2 zu stoppen.

Nachstehend finden Sie die Kurven während eines Stoppbefehls in zwei verschiedenen Modi (Bypass oder Thyristor):

Bild 1


Bezüglich der obigen Kurve empfehlen wir, eine Mindestverzögerung von 200 ms und mehr zwischen dem Stoppbefehl (LI2) und der Aktivierung der Gleichstrombremssequenz hinzuzufügen.

Schneider Electric Schweiz

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Bereich: