FAQs durchsuchen
Gibt es die Möglichkeit, die 36-Stunden-Überwachung, die zum Fehler E7854 am Sicherheitsmodul eSM des Servoverstärkers Lexium 32 führt, auszuschalten?
Die Fehlernummer 7854 wird durch das Sicherheitsmodul ausgelöst, wenn innerhalb der letzten 36 Stunden keine Bewegung der Motorwelle stattgefunden hat.
Eine einmalige Bewegung der Motorwelle muss innerhalb von 36 Stunden erfolgen.
Es gibt keine Möglichkeit, diese Überwachung abzuschalten, da dies ein notwendiges Merkmal für die Zertifizierung ist, um das Sicherheitsintegritätslevel (SIL3 und Performance Level e) zu erreichen.
Es reicht nicht aus, die Antriebe in den Zustand "rdy" (siehe Zustandsdiagramm im Handbuch) zu schalten.
Das eSM-Sicherheitsmodul (VW3M8810) hat eine separate Zustandsmaschine (eSM_state, Modbus-Registeradresse 19500).
Mit dem Objekt "eSM_disable" (Modbus-Registeradresse 19508) kann das Sicherheitsmodul eSM (VW3M8810) abgeschaltet werden (rdy, siehe Zustandsdiagramm, Zustand 4), sodass dann keine Motorbewegungsüberwachung erfolgt.
Bei einem erneuten Start des eSM-Sicherheitsmoduls wird die Überwachung auf 36 Stunden zurückgesetzt.
Hinweis: "eSM_disable" funktioniert nicht, wenn "Auto Start" verwendet wird.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen Fehler-Reset durchzuführen, wenn der Fehler E7854 auftritt,
da dieser zur Fehlerklasse 2 gehört.