Der Fehlercode '19D' wird beim Übertragen der Konfiguration auf den XPSMCM Controller in der Konfigurationssoftware SoSafe configurable angezeigt.
Die Konfiguration wird nicht übertragen und der XPSMCM Controller kann auch nicht gestartet werden.
Grund für den Fehlercode '19D' ist, dass die beiden Prozessoren im XPSMCM Controller unterschiedliche Hardware-/Softwarekonfigurationen festgestellt haben.
Der Unterschied kann an einer schadhaften/schlechten Verbindung der Busklemmen oder an einer schlechten/schadhaften Verbindung der Module zu den Busklemmen liegen.