FAQs durchsuchen
Gibt es ein Kabelverlängerungsset zur Verlängerung des Motor- und Encoderkabels am Servoantriebssystem Lexium 32?
Schneider Electric bietet für den Servoverstärker Lexium 32 kein Verlängerungssystem oder Kabelverlängerungsset an, um eine bestehende Verbindung z.B. mit einem Steckersystem zu verlängern.
Dies hat physikalische und technische Gründe, da bei einer Verlängerung mit einem Steckersatz der EMV-Schirm auf der Motor- und Encoderleitung unterbrochen wird und somit zusätzliche EMV-Störquellen entstehen können.
Sollte dennoch eine Verlängerung vorgenommen werden, geschieht dies auf eigene Verantwortung und die Gewährleistung für das Antriebssystem würde erlöschen. Stattdessen besteht die Möglichkeit, konfektionierte Kabel mit separaten Steckern zu verwenden, um das Kabel selbst anzupassen.
Dies hat physikalische und technische Gründe, da bei einer Verlängerung mit einem Steckersatz der EMV-Schirm auf der Motor- und Encoderleitung unterbrochen wird und somit zusätzliche EMV-Störquellen entstehen können.
Sollte dennoch eine Verlängerung vorgenommen werden, geschieht dies auf eigene Verantwortung und die Gewährleistung für das Antriebssystem würde erlöschen. Stattdessen besteht die Möglichkeit, konfektionierte Kabel mit separaten Steckern zu verwenden, um das Kabel selbst anzupassen.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: