Um die CPU-Last zu messen, verwenden Sie den MIBGet-Block auf der Ziel-CPU. Die Konstante 'System.CPULoad' im Eingang PATH1 setzt den Ausgang VALUE1 mit der aktuellen CPU-Last, wenn das Ereignis REQ ausgelöst wird.
Die CPU-Last wird in Zehntelprozenten angegeben. In diesem Beispiel ergibt der Wert 289 eine CPU-Last von 28,9 %.
Der EcoStruxure Automation Expert arbeitet ereignisgesteuert nach IEC61499, was bedeutet, dass der häufigste Zustand eines Controllers der Leerlauf ist, solange er keine ereignisgesteuerte Anforderung erhält.
Daher sollte die CPU-Last eines Geräts im Nennzustand sehr gering sein. Ist dies nicht der Fall (CPU-Last > 50 %), muss die Anwendungslogik wahrscheinlich optimiert werden (z. B. Entfernen von Ereignisschleifen).