{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Wie lässt sich eine Seriennummer über Modbus / Modbus TCP von einem ATV630 / ATV650 auslesen ?

Um die Seriennummer eines Frequenzumrichters vom Typ Altivar ATV630 / ATV650 über den Feldbus auszulesen,
kann das folgende Beispiel verwendet werden:

Hier ein Beispiel mit einem ATV630 mit der Seriennummer: 4002200HL444562001

Es müssen die Parameter C1P1 bis C1PA ausgelesen werden.

Die logischen Adressen sind unten angegeben:

Image1

Wie zu sehen ist, müssen die Adressen 3410 bis 3419 ausgelesen werden.

Diese müssen dann in den ASCII Code umgewandelt werden.

Hier die ausgelesenen Adressen (in diesem Fall in Hex)

Image2

Dann trennt man jedes Wort in Bytes (d.h. 2 Bytes pro Wort) und wandelt jedes Byte in den ASCII-Code um.

Das Ergebnis des Beispiels in ASCII lautet:

Image3

Das erste Wort C1P1 (die ersten beiden Ziffern der Seriennummer) ist hier als Beispiel einmal markiert:

Image4

Bemerkung:

ATV320, ATV340, ATV930, ATV630 haben alle die gleiche logische Adresse zum Auslesen der Seriennummer.

Schneider Electric Schweiz

Weitere Produktinformationen
Produkt:
ATV340D15N4ATV340D15N4EATV930D15N4ATV630D15N4
Weitere Produktinformationen
Produkt:
ATV340D15N4ATV340D15N4EATV930D15N4ATV630D15N4